Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: arbeitsleuchte led, arbeitsleuchten, arbeitsleuchte 12v
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Arbeitsleuchte

  Arbeitsleuchte  (1.164 Angebote unter 28.097.708 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „arbeitsleuchten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitsleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Arbeitsleuchte"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   78   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsleuchte
^

Mit Arbeitsleuchten alles ins rechte Licht rücken


Benutzte man früher noch Kerzen und Öllampen, um Licht zu erzeugen, verwendet man heutzutage eher elektrische Lampen. Ob Deckenlampe, Deckenfluter, Stehlampe oder Tischlampe – Licht ist für uns Menschen unverzichtbar. Es hilft beim Aufwachen, beeinflusst unsere Laune und unseren Hormonspiegel. Lichtmangel spüren manche Menschen in der kalten Jahreszeit, wenn sie unter Winterdepressionen leiden.
Licht ist nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden wichtig, sondern auch im Arbeitsalltag. Schließlich muss der Arbeitsplatz richtig ausgeleuchtet und die Augen geschont werden. Dann kommen Tischlampen ins Spiel. Worauf Sie beim Kauf achten müssen, möchten wir Ihnen im Folgenden erläutern.

Schonen Sie Ihre Augen

Mit einer Tischlampe ist es möglich, die Arbeitsfläche gut und gleichmäßig auszuleuchten. So entsteht kein unnötiger Schatten, der die Arbeit erschwert. Achten Sie darauf, dass das Licht nicht blendet und Ihre Augen dadurch nicht unnötig belastet werden. Eine gute Beleuchtung ist deshalb so wichtig, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit erhöht, so können Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen. Eine schlechte Beleuchtung führt zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. Sogar Augenerkrankungen können drohen.
Wenn Sie Rechtshänder sind, stellen Sie die Leuchte in die linke Ecke Ihres Schreibtisches; Linkshänder in die rechte Ecke. Manche Schreibtischlampen verfügen auch über eine eingebaute Lupe, die die Arbeit mit kleinen Teilen erleichtert.

Indirektes Licht

Bei vielen Tischlampen ist die Höhe, der Winkel und die Lichtstärke individuell einstellbar. Es wird empfohlen, kein direktes, sondern zerstreutes Licht bei Tischlampen zu verwenden. Die Lampe muss also so platziert werden, dass man nicht direkt in das Licht guckt. Indirekte Beleuchtung ist angenehmer und schont die Augen.

Kinderleichter Aufbau

Eine solche Lampe aufzustellen ist kinderleicht. Dafür wird nur eine Steckdose benötigt, in die Sie den Stecker der Lampe stecken. Wenn die Kabellänge nicht ausreicht, verlängern Sie es mit einer Mehrfachsteckdose. Hängen mehrere Geräte an dieser Dose, kann sie nach Gebrauch mit Hilfe eines Kippschalters ausgeschaltet werden. Das spart Strom, denn selbst im Standby-Modus wird Energie verbraucht.
Soll die Tischlampe an einem anderen Ort aufgestellt werden, kein Problem, denn sie sind leicht zu transportieren und anzuschließen.

Anwendung entscheidet über Leuchtmittel

Für jeden Raum gibt es natürlich auch die richtige Tischlampe. Im Handel werden sie in den unterschiedlichsten Formen, Farben, Materialien (Holz, Messing, Kunststoff oder Papier) und Leuchtmitteln angeboten. Je nach dem, wo Sie ihre Tischlampe platzieren, wählen Sie auch die Stärke des Leuchtmittels. Benutzen Sie sie auf Ihrem Nachtschrank, sind 25 Watt ausreichend. Wird sie aber als Leselampe gebraucht, benötigen Sie mindestens 40 Watt. Verfügen Sie über einen großen Schreibtisch sollte die Lampe ebenfalls mit einer 40 oder 60 Watt-Lampe ausgestattet sein.
Sollten Sie sich für eine Halogen-Lampe, die sich durch eine große Helligkeit auszeichnet, achten Sie darauf, dass diese allerdings auch große Hitze abgibt. Sie sollte also dort platziert werden, wo so schnell nichts anbrennen kann.
Sie möchten die Helligkeit Ihrer Stimmung anpassen? Dann entscheiden Sie sich für eine Tischleuchte mit Dimmer, mit dem die Helligkeit geregelt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.