Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Alarmblitzleuchte

  Alarmblitzleuchte  (1.882 Angebote unter 27.603.608 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Alarmblitzleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Alarmblitzleuchte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   126   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Alarmblitzleuchte
^

Die Blitzleuchte - signalisieren Sie Gefahren optisch

Die Blitzleuchte wird vielfach eingesetzt. Sie sehen sie in Kombination mit anderen Blitzleuchten als Lauflichter an Baustellen, einzeln auf Polizeifahrzeugen oder vor Gefahrenstellen, um die Aufmerksamkeit von Verkehrsteilnehmern zu erhöhen und gleichzeitig vor Gefahren zu warnen. Blitzleuchten werden auch als Signalgeber eingesetzt und können so über den Betrieb gefährlicher Anlagen, wie Maschinen oder Rolltore, informieren und damit helfen, Arbeitsunfälle zu vermeiden.

Die Technologie der Blitzleuchte

Das Konzept der Blitzleuchte ähnelt den Blitzgeräten an Handys und Kameras. Ein Kondensator nimmt die Spannung auf und gibt sie über einen elektronischen Taktgeber an ein Metall oder eine Blitzröhre ab. Es entsteht bei harten Metallen, wie Wolfram, ein Lichtbogen zwischen Elektrode und Kathode bzw. bei Röhren eine Explosion von Gas, meist Xenon. Der Vorgang löst in regelmäßigen Abständen einen hellen Lichtblitz aus.

Die Vorteile der Blitzleuchte

Die Blitzleuchte hat beispielsweise gegenüber der Rundumleuchte verschiedene Vorteile. Das Gehäuse besitzt keine Verschleißteile und ist daher wartungsfrei. Ohne Drehbewegung sind kompakte Bauweisen möglich, die raumsparende und leichte Gehäuse ermöglichen. Die Blitzleuchte kann je nach Aufbau und Anwendung in eine oder beide Richtungen blitzen, wenn es für den Betrachter erforderlich ist: Wandmontagen kommen mit einer Blitzrichtung aus, Blitzleuchten auf Autos oder an Verkehrswegen sollten in beide Richtungen blinken.

Die Zuordnung der Farben Rot, Gelb und Grün

Es gibt Vorschriften, die den Farben der Blitzleuchte gewisse Bedeutungen zumessen. Rot wird für Gefahr oder als Alarm im Notfall, Gelb für Vorsicht als Warnsignal und die Farbe Grün für Sicherheit verwendet. Beachten Sie dies bei Ihrer Auswahl. Wollen Sie über mehrere Zustände informieren, macht eine Ampelschaltung aus mehreren Leuchten Sinn.

Wichtige Eigenschaften der Blitzleuchte

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Auswahl, ob Sie einen Stromanschluss in der Nähe haben und welche Spannung erlaubt ist. Ohne Strom können Sie sich alternativ für eine Akkuleuchte entscheiden. Es macht einen Unterschied, ob eine Leuchte im Freien oder im Inneren eines Gebäudes, wie einer Lager- oder Produktionshalle, betrieben wird. Leuchten für den Außenbereich müssen allen Witterungsbedingungen standhalten, einschließlich hoher Temperaturunterschiede. Das Material muss Sonneneinstrahlung verkraften, ohne auszubleichen oder spröde zu werden.

Finden Sie den richtigen Standort

Die Blitzleuchte wird an oder vor Gefahrenquellen positioniert. Sollten Sie in einer Produktionshalle keinen Platz finden, der von überall her eingesehen kann, ergänzen Sie die Blitzleuchte mit einem akustischen Signalgeber. Eventuell benötigen Sie noch  zusätzliches Montagematerial für eine Wandbefestigung, einen Pfosten oder eine KFZ-Zulassung, wenn die Leuchte an einem Fahrzeug befestigt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.