Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akkuschwingschleifer

  Akkuschwingschleifer  (69 Angebote unter 27.603.430 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkuschwingschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkuschwingschleifer
^

Der Akku-Schwingschleifer bei der Oberflächenbearbeitung flexibel einsetzbar

Der Akku-Schwingschleifer ist ein handliches Akkuwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung von Holz, Metall oder Kunststoffen. Seine Aufgabe als Schleifer besteht insbesondere in der Erledigung von Vor- und Nachschleifarbeiten.

Der Akku-Schwingschleifer in seiner klassischen Form

Der klassische Schwingschleifer ist mit einer rechteckigen Metallplatte zur Aufnahme von Schleifpapier im passenden Format ausgestattet. Der Motor befindet sich oberhalb des Schwingschleifblattes und läuft je nach Modell nach hinten oder oben in einen Griff aus. Auf diese Weise lässt sich das elektrische Werkzeug sicher führen. Die exzentrisch angeordnete Schwungplatte bewegt sich nach dem Einschalten des Motors so hin und her, dass der Schleifeffekt eintritt. Häufig ist der Schwingschleifer zusätzlich mit einer Absaugvorrichtung für den Schleifstaub ausgestattet. Einige Modelle für den professionellen Einsatz erlauben die Einstellung der Schleifintensität in verschiedenen Stufen.

Spezielle Formen des Schwingschleifers

Neben dem klassischen Akku-Schwingschleifer für die Bearbeitung großer Flächen stehen Modelle mit kleinen und großen dreieckigen Schleifplatten, sogenannte Delta-Schleifer, zur Verfügung. Delta-Schleifer eignen sich insbesondere zur Bearbeitung von Ecken und Winkeln sowie von kleineren Flächen. Während das Schleifpapier bei vielen klassischen Schwingschleifern durch eine Klemmvorrichtung eingespannt wird, sind moderne Modelle mit einer haftenden Oberfläche im Stil eines Klettverschlusses auf der Schwungplatte ausgestattet. Darauf kann das Schleifpapier einfach durch Andrücken befestigt werden. Einige Akku-Schwingschleifer verfügen über eine besondere Funktion, mit der sich die Leistung automatisch steigert, wenn ein höherer Anpressdruck ausgeübt wird. Dadurch entsteht ein gleichmäßiger Schliff auch auf unterschiedlichen Untergründen.

Innovative Akkus für lange Laufzeiten

Die Geräte sind mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet, die weder durch Memory-Effekt noch durch Selbstentladung an Leistungsfähigkeit verlieren. Die Vorzüge der Akku-Schwingschleifer bestehen in der vom Stromnetz unabhängigen Einsatzmöglichkeit. Darüber hinaus zeichnen sich hochwertige Geräte durch ihr geringes Gewicht aus, das die körperliche Belastung während der Schleifarbeiten reduziert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.