Dieser Adapter High Speed HDMI mit Ethernet von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Ethernetverbindung in Einem. Der micro HD...
Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs, Notebooks oder anderen Mediengeräts mit HDMI-Port an einen Bildschirm ode...
Dieser HDMI Adapter von Delock kann zum Anschluss von HDMI Geräten, wie z.B. Flachbildschirm etc. verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Schnittstelle bei...
Mit diesem Adapter können Sie Geräte mit Displayport Schnittstelle an Endgeräte mit HDMI Schnittstelle anschließen. Er ist zum Beispiel perfekt geeignet, um einen Film von einem Notebook über einen...
Dieser Delock HDMI Einzelempfänger ermöglicht es, in Verbindung mit dem Extender Set Delock 65494 HDMI Signale über ein TCP/IP Netzwerk zu übertragen. Der Empfänger kann mit einem bis zu 100 m lang...
Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen...
Einfache Verbindung über größere Distanzen Mit diesem Manhattan HDMI Adapter können Sie zwei HDMI-Kabel verbinden und so HDMI-Verkabelungen auch über größere Entfernungen realisieren. 4K-Auflösunge...