Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Adapter  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Adapter finden Sie am Ende der Seite
„Adapter“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Adapter
^

Mit Adaptern elektrische Geräte verbinden

Unter den Kabeln, Steckverbindern und Zubehör finden sich Adapter, die die Anpassung von einem Steckertyp auf einen anderen erlauben. Wenn Sie dagegen zwei identische Stecker verbinden möchten, etwa um ein Antennenkabel zu verlängern, benötigen Sie eine Kupplung.

Welche Adapter gibt es?

Adapter sind an der Übertragung von Signalen beteiligt. Diese variieren je nach elektrischem Gerät in der Art, Stärke und Anzahl. Man unterscheidet daher in:
  • Audio-Adapter,
  • Videoadapter,
  • TK-Adapter,
  • Koaxial-Adapter,
  • Computer-Adapter und
  • sonstige wie etwa Reisestecker.

Audio-Adapter

Hier geht es um die Übertragung von Ton zwischen Wiedergabegerät und Ausgabegerät wie Kopfhörer, Boxen oder zu einem anderen Aufnahmegerät. Cinch-Adapter unterscheiden sich von Klinke-Adaptern dadurch, dass ein zusätzlicher Außenring zur Abschirmung um den Stift liegt. Cinch-Adapter sind zudem meist farblich markiert, wobei rot für den rechten Kanal und weiß für den linken Kanal steht.

Videoadapter

Der Videoadapter wird zusätzlich zum Audio-Adapter benötigt, um das Bild neben dem Ton von einem Abspielgerät wie DVD-Player oder Kamera auf einen Bildschirm zu leiten. Hier werden meist via Cinch-Adapter das unmodulierte Videosignal (gelb) und die drei Luminenzsignale für Farbtöne als Mischung aus Rot, Grün und Blau weitergegeben. Die Stecker und Buchsen sind entsprechend farblich markiert.

TK-Adapter

Man unterscheidet unter anderem TAE- und ISDN-Adapter. Unter den analogen TAE-Adaptern sind Mehrfach-Adapter zum Anschluss eines weiteren analogen Telefons oder Telefaxes beliebt. ISDN steht für die digitale Datenübertragung in der Telefonie. Daher benötigt man zur Umwandlung analoger Schallwellen entweder eine ISDN-Karte für den Computer oder einen Terminaladapter für den Anschluss eines analogen Telefons an das digitale Netz.

Koaxial-Adapter

Der Koaxial-Adapter ist ein runder Stecker bzw. runde Buchse mit abgegrenzten Innen- und Außenleitern. Koaxialkabel werden oft als Musik-, Netzwerk- oder Antennenkabel verwendet. Hier sollte man auf die Übertragungsfrequenz (GHz) und Impedanz (Ohm) achten, sonst sind Störungen vorprogrammiert.

Computer-Adapter

Hier findet man Adapter für Maus, Tastatur, Bildschirme und externe Geräte wie etwa Festplatten oder DVD-Brenner. Bildschirme werden z.B. über VGA-Adapter verbunden. Für Netzwerke gilt: ein Adapter braucht zusätzlich eine Netzwerkkarte für den PC.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Adapter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG