Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Vorhängeschloss

  Vorhängeschloss  (3.431 Angebote unter 27.677.157 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vorhängeschloss“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   229   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vorhängeschloss
^

Zusätzliche Sicherheit durch Vorhängeschlösser

Das Vorhängeschloss, ein altbewährtes Mittel um Güter oder Gegenstände vor unberechtigtem Zugriff zu sichern. Bereits im Mittelalter wurden Vorhängeschlösser genutzt, um Türen oder Tore zu verschließen. Diese alten Schlösser, die damals bis zu mehreren Kilogramm wogen, sind natürlich mit heutigen Türverriegelungen und deren Standards in keinster Weise zu vergleichen. Die Vorhängeschlösser, die heute zum Einsatz kommen, bestehen aus einem massivem Bügel oder Bolzen aus Stahl und einem Korpus aus Messing oder Gusseisen. In das Vorhängeschloss wird ein Schließzylinder verbaut, der dann mit einem entsprechenden Schlüssel wieder geöffnet werden kann. Mehrere Schlösser, die mit dem gleichen Schließzylinder ausgestattet sind, können so mühelos in eine bereits bestehende Schließanlage integriert werden.

Nicht jedes Vorhängeschloss ist gleich

Obwohl Vorhängeschlösser als Inbegriff von Sicherheit gelten, wissen nur wenige über die enorme vielfallt dieser Schlösser bescheid. Je nach späteren Verwendungszweck der Schlösser, variieren die Bedürfnisse, die an die Schlösser gestellt werden. So sollten Sie neben dem Sicherheitswert auch noch andere Dinge wie Korrosionsbeständigkeit oder eventuelle Temperaturbelastungen mit in Ihre Kaufentscheidung einfließen lassen. Die Bügelhöhe zum Beispiel, ist bereits vor dem Kauf eines Vorhangschlosses abzuwägen, denn je weniger Bügel nach dem schließen sichtbar ist, umso schwieriger wird es das Schloss mit einem Bolzenschneider oder einem Akku-Winkelschleifer zu öffnen.

Verschiedene Vorhängeschlösser für unterschiedliche Einsatzbereiche

Vorhängeschlösser werden in verschiedenen Größen, Formen, Ausführungen und nicht zuletzt in den unterschiedlichsten Materialien angeboten. Während kleinere Vorhängeschlösser vorwiegend verwendet werden um Koffer, Notebooktaschen oder zum Beispiel ein Spind zu sichern, nimmt man größere Schlösser um Hauptschalter an Maschinen oder das Tor auf dem Firmengelände vor Unberechtigten betreten oder benutzen zu sichern . Der Vorteil von Vorhängeschlössern besteht allerdings in ihrer Mobilität, denn sie können unter anderem in Kombination mit Ketten oder Seilen eingesetzt werden, was sie noch flexibler gegenüber anderen Schließanlagen und elektronischen Türschlössern macht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.