Games - so spielt man heute
Moderne Spiele sind digital und verfügbar für den PC, die Konsole oder einen
Handheld. In der Benutzung auf einem
PC oder der Konsole sind sie meist örtlich beschränkt. Auf Handhelds können Sie Ihre Spiele dagegen quasi durch die Welt tragen. Auch auf Notebooks funktionieren sie, hierfür müssen aber meist hohe Anforderungen erfüllt werden, Näheres dazu finden Sie unter dem Stichwort Notebooks.
Moderner Zeitvertreib
Ob Singleplayer oder Multiplayer, Spiele sind für viele ein entspannter Zeitvertreib. Nicht nur alleine Zuhause, es gibt heutzutage Lokale, die Konsolenspiele anbieten. Hierbei wird Gastronomie mit Spaß verbunden. Man kann sich mit Freunden oder Kollegen unterhalten wie in einem Café und soviel Spaß dabei haben wie in den eigenen vier Wänden beim Spieleabend.
Auf welche Geräten kann man Games spielen?
Computer
Um Spiele auf dem PC spielen zu können, sollte Ihr
Computer die allgemein für das Spiel geforderten Mindestanforderungen leisten. Nach der Installation können Sie das Spiel auf Ihren Computer anpassen. Das heißt, Grafik-, Sound- und Tasteneinstellungen setzen und schon kann es losgehen. Bei einer Konsole fallen diese Punkte meist weg, da die Spiele speziell für die Grafik ausgerichtet sind. Bei einem Computer kann man als Entwickler nicht immer von der gleichen Computerkonfiguration ausgehen. Somit ist das Spiel auch auf allen anderen Systemen spielbar. Die Steuerung bei Computerspielen richtet sich im Wesentlichen auf Tastatur und Maus aus. Es gibt diverse Zusatzgeräte wie
Joysticks, Gamepads und
Lenkräder, dadurch lassen sich die Spiele viel dynamischer steuern und schaffen eine gewisse Spielatmosphäre.
Notebooks
Die meisten
Notebooks erfüllen sehr oft nicht die geforderten Mindestanforderungen für Spiele. Bei aufwendigen 3D-Spielen sind teilweise hohe Anforderung Voraussetzung. Hierfür gibt es Gaming-Notebooks mit sehr hohen Leistungsparametern. Der Nachteil bei Notebooks ist die geringe Akkuleistung bei Spielen. Auf Grund der Gerätegröße verbrauchen diese viel Strom. Konsolen dagegen sind kleinere fürs Spielen ausgelegte Plattformen und somit deutlich im Vorteil.
Konsolen
Viele verschiedene Hersteller bieten
Spielekonsolen an. Auf dem Spiel ist anhand des Herstellerlogos zu erkennen, ob es auf der heimischen Konsole gespielt werden kann. Da jede Konsole eigene Hardwarespezifikationen hat, unterscheiden sie sich meist in der Grafik und Steuerung. Für welche Sie sich entscheiden, hängt von den eigenen Vorlieben des Spielers ab. Das Haupteingabegerät ist ein
Gamepad (bzw. Controller). Die Games sind speziell auf die Steuerung über den Controller ausgelegt und somit recht einfach zu erlernen. Es fordert meist nur wenig Geschick, mit der Steuerung umzugehen.
Gaminggeräte
Viele Hersteller bieten speziell für ihre Spielereihen entwickelte Gaminggeräte an. Bei Singspielen sind das Mikrophone, Schlagzeuge oder Gitarren. Bei Sportspielen Skateboards oder Standflächen. Auf diese Fläche stellt sich der Spieler und bewegt sich zum Spiel, das Gerät erkennt diese Bewegung und wandelt es als Eingabesignal um. Auch für Quizspiele gibt es extra Buzzers, wie aus Fernsehsendungen bekannt.
Handhelds
Unterwegs spielen, in der Bahn oder im Urlaub. Hierfür sind Handhelds die perfekte Lösung. Die Spiele werden auf Mini-CDs bzw. UMDS verkauft und sind direkt in dem kleinen tragbaren Gerät abspielbar. Somit kann man sie überall einsetzen. Die Akkuleistung dieser Geräte ist auf Dauerleistung ausgelegt.
3D-Grafik
2D-Spiele sind out. Selbst Brettspiele, Spieleklassiker und Simulationen verwenden meist aufwendige 3D-Techniken. Hierbei ist eine Grafikkarte sehr oft die Mindestvoraussetzung. Ihr PC sollte ausreichend ausgerüstet sein, damit Spiele flüssig und detailliert gezeigt werden können. Die Spiele werden immer realistischer. Der Nachteil liegt auf der Hand: Je mehr Details erzeugt werden müssen, desto rechenintensiver muss die Technik sein. Hierbei sind Mehrkernprozessoren, mehrere Grafikkarten und Unmengen an
Arbeitsspeicher heutzutage die Realität. Das bedeutet für Sie: Je neuer das Spiel, desto höher die Anforderungen an Ihre Technik.
FSK
Die Freiwillige Selbst Kontrolle wird von Fachleuten für jedes Spiel vergeben. Anhand eines Symbols erkennt der Anwender, ab welchem Alter das Spiel geeignet ist. Die Spiele werden also in Altersklassen eingeteilt. Entweder ohne Altersbeschränkung (0 Jahre, weißes Symbol), ab 6 Jahren (gelbes Symbol), ab 12 Jahren (grün), ab 16 Jahren (blau) oder keine Jugendfreigabe (rot). Die Zeichen finden Sie auf der Vorderseite des Spiels. Die Einordnung der Spiele durch eine Prüfungsanstalt unterliegt dem Jugendschutzgesetz (Deutschland).
Spielegenres
Adventure
Sie wollen fremde Welten erkunden, sich durchforsten und Aufgaben lösen? Dann sind Adventurespiele genau das Richtige. Meist wird der Spieler in künstlich geschaffene Welten versetzt, erhält eine Aufgabe und ist dann sich selbst überlassen, eine Lösung zu finden. Mehrspielermodi sind nur bei wenigen Spielen zu finden, denn sehr oft wird Adventure auch mit Horroreffekten verbunden. Der Spieler muss dann in nervenkitzelnder Dunkelheit die Rätsel, auf sich allein gestellt, lösen.
Rennspiele
Bei Rennspielen sitzt der Spieler in atemberaubenden Boliden und rast über Highways, durch Städte oder virtuelle Welten. Sie steuern in diesem Genre die Autos aus der Vogelperspektive oder im Cockpit. Die rasanten Spiele sind abwechslungsreich machen auch nach vielen Stunden noch Spaß. Der Spieler kann entweder einzelne individuelle Rennen fahren oder sehr oft zusätzlich einen Karrieremodus wählen. Hierbei werden je nach Spielfortschritt immer mehr Autos und Rennbahnen frei gespielt.
Shooter
Der Klassiker unter den PC-Spielen. Nur wenige Spielegenres sind so heiß diskutiert und werden weltweit so viel gespielt wie Shootergames. Meist aus der Ego-Perspektive steuern Sie Ihren Charakter. Entweder realistische oder futuristische Waffen gehören zu Ihrem Arsenal. Damit spielen Sie in einer Gruppe, allein 1-on-1 oder im Team gegen Ihre Gegner. Hierbei sind Multiplayermodi die beste Abwechslung, und gegen realistische Spieler weltweit zu spielen, ist immer wieder eine neue Herausforderung.
Logik- und Denkspiele
Logik- und Denkspiele sind der Hit für Zwischendurch. Während der Pause im Büro oder in der U-Bahn, Sie können Ihre grauen Zellen auf Hochtouren bringen und sich durch konzentrationsfördernde Spiele bilden.
Sportspiele
Ob Fußball, Golf, Basketball oder Bowling. So gut wie jede Sportart ist digital spielbar. Ob mit mehreren in einer Gruppe oder gegen einen Computergegner, zeigen Sie Ihr ganzes sportliches Talent. Bei verschiedenen Konsolen gibt es extra Sportgames-Zubehör wie Golf- oder Tennisschläger, aber auch die Controller lassen sich beispielsweise wie eine Bowlingkugel steuern.
Strategiespiele
Mit der richtigen Strategie zur Lösung, das war schon immer eine Herausforderung. In Strategiespielen muss der Spieler zeigen, dass er logisch denken kann und das Problem löst. Häufig sind die Spiele in kniffligen Levels angelegt oder finden auf einem digitalen Spielbrett statt. Kriegssimulationen á la Napoleon sind sehr beliebt. Der Spieler muss seine Armee taktisch so steuern, dass Sie den Gegner K.o. setzen.
Simulation
Fliegen, Auto-, Bahn- und Busfahren oder ein Riesenfrachter auf den Weltmeeren steuern, alles ist möglich. Seien Sie Ihr eigener Kapitän oder Zugführer und steuern Sie realistische Objekte durch die weiten Welten der Spielesimulationen. Es gibt Spiele auf Anfängerniveau bis hin zum echten Piloten, welcher alle Funktionen eines Flugzeugs kennen muss. Die Simulationen besitzen allerdings immer eine Hilfe zur Steuerung. Somit können Sie bald vom Leihen zum echten Kapitän aufsteigen.
Spiele für Kinder / Lernsoftware
Gerade Kinder brauchen für ihren Leistungsstand geeignete Spiele. Sie sollen ihnen beim Lernen helfen und die Welt einfach erklären. Sei es spielerisch oder durch leichte Denkaufgaben. Die
Software sollte grundsätzlich für Kinder empfohlen sein. Kinder sollten nie unbeaufsichtigt spielen, da Ältere ihnen aktiv beim Lernen helfen können. Spielend Lernen lautet die Devise.
Spielesammlung
Kleine Spiele werden sehr häufig zu Spielesammlung organisiert und vertrieben. Somit ist für viele unterschiedliche Spielevorlieben etwas dabei. Bis zu 50 Spiele sind keine Seltenheit. Der Vorteil ist dann der Preis und der Spaßfaktor. Sollte Ihnen ein Spiel nicht gefallen, dann passt sicher ein anderes aus der Sammlung zu Ihnen. Sie bietet Spaß für jeden.