Uniformhandschuhe – Die Arbeitskleidung mit Schutzfunktion
Bei vielen Uniformen sind passende
Handschuhe ein fester Bestandteil der Komplettbekleidung. Uniformhandschuhe verbinden oft gutes Aussehen mit praktikablem Schutz. Beispielsweise werden Uniformhandschuhe nicht nur beim Militär, der Polizei oder den Prachtuniformen der
Feuerwehr eingesetzt, auch bei Garden und Vereinen oder Clubs mit Uniform stehen die Handschuhe hoch im Kurs
Woraus werden Uniformhandschuhe gefertigt?
Uniformhandschuhe können aus verschiedenen Materialien gefertigt sein. Zum einen die Variante aus Baumwolle oder aber hochwertige Handschuhe aus Leder. Beide Materialien bieten unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten für den Träger. Baumwolluniformhandschuhe sind besonders pflegeleicht und lassen sich bei Bedarf waschen und bügeln. Bei Verschmutzungen können sie somit einfach gereinigt werden. Diese Handschuhe bieten dem Träger jedoch nur geringen Schutz vor mechanischen Belastungen, sind aber bei geringer Kälte eine gute Alternative zu teuren Lederhandschuhen. Auf sie wird häufig im
Verein zurückgegriffen.
Lederuniformhandschuhe sind besonders robust. Besonders wichtig ist bei Lederuniformhandschuhen eine optimale Pflege mit entsprechenden Lederpflegeprodukten. Das Ledermaterial in Verbindung mit einem eingesetzten Futter bietet dem Träger sowohl Schutz vor Kälte als auch vor Feuchtigkeit. Zudem erzielen sie einen durch die Klassifizierung der Schutzstufen für Handschuhe festgelegten
mechanischen Schutz der Hände. Wichtig ist es bei Bedarf zu prüfen welche Schutzanforderungen an die Uniformhandschuhe gestellt werden. Gerade bei Fahnenträgern oder bei Belastungen der Hände im Einsatz ist ein gewisser Handschutz vorteilhaft. Neben dem Schutz vor Blasenbildung an den Händen durch Reibung, bieten Uniformhandschuhe der Schutzklasse 1 auch einen Schutz vor dem Eindringen von Splittern in die Haut. Vor allem bei Tragetätigkeiten ist es zudem wichtig, dass eine ausreichende Griffigkeit bestehen bleibt und ein Abrutschen verhindert wird.
Handschuhe mit Druckknopf oder Klettverschluss
Einen besonders guten Sitz ohne Verrutschen bieten Uniformhandschuhe, die über einen Druckknopfverschluss am Handgelenk verfügen. Beachten Sie hierbei bei der Auswahl nicht nur die Handgröße sondern auch den Umfang des Handgelenkes, damit eine gute Verschließbarkeit gewährleistet ist. Sollten Sie sich nicht sicher sein, können Sie auch auf Handschuhe mit Klettverschlüssen im Handgelenksbereich zurückgreifen. Diese sind bis zu einem gewissen Grad flexibel verstellbar.
Optik und Farbe
Stulpen, die umgeschlagen werden können, lassen Uniformhandschuhe besonders edel wirken. Bei der Farbauswahl sollten Sie, soweit die Uniform keine Vorgaben macht, darauf achten, dass der Handschuh in seiner Farbe auf den jeweiligen Zweck abgestimmt ist. Schwarze Handschuhe sind eher neutral und unauffällig und integrieren sich in fast jede Uniform. Weiße Handschuhe hingegen sind auffällig und erzielen besonders bei Paradeuniformen eine edle Wirkung und runden das Erscheinungsbild des Trägers ab. Natürlich sind sie schmutzanfälliger.