Der Thermotopf - die Kochkiste in moderner Variante
Der Thermotopf ist die moderne Variante der traditionellen Kochkiste. Der Topf und die mitgelieferte Thermobox halten nicht nur
Speisen über lange Zeit warm, sondern helfen auch, Energiekosten zu sparen. Speisen werden im Thermotopf nur ganz kurz auf dem Herd erhitzt und dann in die Thermobox gestellt. Dort wird das Gargut über eine längere Zeit warmgehalten und kann so sanft und vitaminschonend weiter garen.
Energieersparnis pur
Das Prinzip hat neben der Energieersparnis viele weitere Vorteile. Lebensmittel bekommen durch das langsame und sanfte Garen einen ganz besonders aromatischen Geschmack. Vitamine und Nährstoffe bleiben weitestgehend erhalten. Außerdem lassen sich Mahlzeiten gut vorbereiten, was besonders für Berufstätige sehr praktisch ist. In diesem
Kochtopf können Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Eintöpfe, Suppen, Rinderbraten und vieles mehr zubereitet werden. Auch für süße Milchspeisen, wie beispielsweise Milchreis oder Grießbrei, ist der Thermotopf ideal. Auch die Herstellung von Joghurt ist darin möglich.
So funktioniert das Garen im Thermotopf
Gemüse, Körner, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte werden einfach in den Topf gegeben und mit Wasser begossen. Der Thermotopf wird zunächst auf den
Herd gestellt. Soll Fleisch im Thermotopf zubereitet werden, brät man dieses wie gewohnt zuvor an. Man lässt die Speisen je nach Rezept ca. eine Minute kochen. Dann nimmt man den Topf vom Herd und stellt ihn in die Thermobox und verschließt diese gut. Die Garzeit ist je nach Lebensmittel unterschiedlich. Im Lieferumfang ist jedoch eine Anleitung mit einer Übersicht über die Garzeiten aller gängigen Lebensmittel sowie verschiedenen Rezepten enthalten.
Artikeldetails für den Thermotopf
Der Thermotopf besteht aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl. Der Topfboden ist aus energiesparendem Kupfer gefertigt. Thermotöpfe sind für alle Herdarten geeignet, auch für Induktionsherde. Die Thermobox besteht aus Styropor. Sie sollte niemals auf den heißen Herd gestellt werden. Der Thermotopf ist in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.