Stromschienen für flexible Lichtlösungen
Stromschienen sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Ausstattung von Räumen mit
Leuchtensystemen. Durch diese Systeme können Sie Ihre Lichtlösungen besonders breit fächern und an Ihre Ansprüche anpassen. Die Stromschiene dient hierbei als flexible Spannungsversorger.
Passend zur Leuchte
Fluter,
Strahler und andere
Leuchten werden mit Adaptern mit der Stromschiene verbunden, so dass eine elektrische und mechanische Verbindung entsteht. Die Lage der Stromschiene im Raum legt somit auch die Flexibilität in der Befestigung der Leuchten fest. Wichtig bei der Nutzung von Schienensystemen in der Beleuchtung ist, dass alle Elemente von der Stromschiene - über den Adapter bis hin zur Leuchte - kompatibel sind.
Einbau oder Aufbau
Für dezente Installationen werden Stromschienen angeboten, die sich integrieren lassen. Sie werden komplett in den Untergrund eingelassen. Im Gegenzug werden auch Aufbauschienen angeboten, diese können sowohl fest am Untergrund montiert werden als auch über Drahtseile oder
Pendelaufhängung weiter nach unten abgehangen werden. Achten Sie hierbei darauf, dass die stromführenden Kabel, die zur Stromschiene geführt werden müssen, optisch verdeckt werden. Eine saubere Verlegung ist für die spätere Optik der Gesamtleuchtenkonstruktion entscheidend. Neben dem Einbinden in die Architektur ist auch eine optische Einbindung in die Umgebung ein wichtiger Aspekt. Daher spielt auch die richtige Farbauswahl keine unwesentliche Rolle.
Phasenanzahl und Dimmbarkeit von Stromschienen
Durch den Einsatz von mehrphasigen Stromschienen wird die Ansteuerung verschiedener Stromkreise möglich. Die Anzahl der ansteuerbaren Stromkreise richtet sich nach der jeweiligen Phasenzahl. Sie können somit unterschiedliche Schaltungen der einzelnen Leuchtenelemente erzielen. Damit Sie in jeder Situation die perfekte Beleuchtung erreichen, ist auch die Dimmbarkeit der Stromschiene von Bedeutung. Diese sollte stufenlos möglich sein.
Elektrische Kennwerte
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Stromschiene vor allem auch die elektrischen Kenngrößen und die Eignung in bestimmten Temperaturbereichen. Ein besonderes Augenmerk muss hierbei auf die Betriebsstromspannung gelegt werden. Niedervolt-Stromschienen erfordern einen Trafo in der Zuleitung. Ihre Betriebsspannungskenngröße liegt bei 12 V. Für den Anschluss an das normale Stromnetz ist eine Stromschiene mit einer Betriebsspannung von 240 V ausgelegt. Hinzu kommt die Berücksichtigung der maximal anschließbaren Stromleistung in Watt und die erforderliche Absicherung im Stromkreis.
Längenauswahl
Besonders empfehlenswert ist es, Stromschienen zu wählen, die sich durch zusätzliche Elemente später erweitern lassen. Dadurch kann bei einer jetzt gewählten Stromschienenlänge eine spätere Änderung erfolgen. Die Kürzung der meisten Stromschienen ist durch einfaches Abtrennen des Überstandes möglich, während eine Verlängerung mittels Verbinder erfolgt.