Perfekt gesaugt mit der passenden Staubsaugerdüse
Staubsaugen gehört zur Grundreinigung. Oft sind es allerdings die unterschiedlichsten Bodenbeläge, die durch das Reinigungspersonal ordentlich und so tiefengründlich wie möglich mit dem
Staubsauger bearbeitet werden sollen. Hinzu kommen Polster, die abgesaugt werden, und viele andere mehr oder weniger empfindliche Oberflächen, die mit dem Staubsauger entstaubt werden sollen. Je nach Anwendung stehen spezielle und funktionsangepasste Düsen zur Verfügung.
Anpassungsfähigkeit der Staubsaugerdüsen
Die passende Staubsaugerdüse ermitteln Sie anhand der benötigten Form, den Saugeigenschaften, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen. Wo die schmale und feste Fugendüse nicht mehr ausreicht, um Polster und die hinterste Ecke bei der Kfz-Aufbereitung zu reinigen, kommen flexible Düsenvarianten zum Einsatz. Krümel aus dem Backofen können Sie mit Backofen- oder Fugendüsen absaugen, so kommen Sie selbst in die engste Ritze.
Saugergummilippen sorgen dafür, dass Flüssigkeiten deutlich leichter aufgenommen werden können. Spezielle Staubsauger-Gummidüsen für die Industrie oder Wassersaugdüsen sind hierbei im Einsatz.
Staubsauger können durch die unterschiedlichen Düsenaufsätze von der Möbelreinigung über die Fußbodenpflege bis hin zur industriellen Schmutzentfernung in Industriebetrieben und auf Baustellen eingesetzt werden. Mit
Grobschmutzdüse und Schrägrohrdüsen macht Ihr Staubsauger auch vor groben Verschmutzungen nicht Halt.
Gut gebürstet
Damit der Schmutz gerade aus textilen Geweben gut aufgenommen werden kann, werden Bürsten in unterschiedlichen Variationen eingesetzt. Rotierende Bürsten reinigen bis in die tiefen Gewebeschichten und sorgen dafür, dass die Saugeinrichtung des Staubsaugers Haare, Fäden und Fusseln aufnehmen kann. Hinzu kommt, dass bei solchen
Staubsauger-Turbodüsen oder Staubsauger-Elektrobürsten die Fasern aufgerichtet werden und Laufspuren und Druckstellen auf dem Bodenbelag vermieden werden. Turbodüsen werden hierbei vom Luftstrom des Staubsaugers angetrieben und benötigen ausreichen Schwung, während Elektrobürsten gesondert mit Energie versorgt werden und unabhängig von der eingestellten Saugkraft arbeiten.
Wer Tiere striegeln muss und dennoch die Tierhaare nicht in der Luft haben möchte, kann Kammstriegeldüsen einsetzen. So werden beim Bürsten die Haare gleich vom Staubsauger aufgenommen.
Perfekt gepflegter Boden
Aber auch glatte Oberflächen wie Fliesen, Parkett oder Laminat wollen ordentlich und vor allem ohne Kratzer gereinigt werden.
Parkettbürsten kehren den Schmutz für ein optimales Saugergebnis beim Führen des Staubsaugers zusammen. Durch die weiche Oberfläche, die durch die Bürsteneinsätze entsteht, wird die Bodenoberfläche geschont.
Wer kombinieren muss und durch wechselnde Beläge nicht ständig den Aufsatz am Staubsauger wechseln möchte, kann zu Universaldüsen oder Kombidüsen mit eingebautem Umschaltmechanismus zurückgreifen. Durch einen leichten Tritt auf einen Hebel, erhalten Sie bei Kombidüsen das jeweils angepasste und beste Saugergebnis.
Möbelpflege mit Staubsaugerdüsen
Um die Staubbelastung für die Umgebung so gering wie möglich zu halten und Staub nicht nur aufzuwirbeln, sondern zu entfernen, eignen sich
Polsterdüsen zum Reinigen von Polstermöbeln und Saugpinsel mit ihren feinen Bürstenhaaren zum effektiven Absaugen selbst empfindlichster Möbelstücke und Armaturen.
Staubsaugtipps
Die Wirkung des Staubsaugers kann sich immer nur dann voll entfalten, wenn Sie die passende Staubsaugerdüse auswählen. Je langsamer Sie diese führen, umso intensiver wird das Reinigungsergebnis. Die Düsen und Bürsten sollten regelmäßig gereinigt und rotierende Bestandteile auf die freie Beweglichkeit überprüft werden.