Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: staubsauger-kombidüse kärcher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Staubsauger-Kombidüse

  Staubsauger-Kombidüse  (61 Angebote unter 27.720.467 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubsauger-Kombidüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Staubsauger-Kombidüse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubsauger-Kombidüse
^

Staubsauger-Kombidüse zum Reinigen von Glatt- und Teppichböden

Mit einer Kombidüse für Staubsauger reinigen Sie sowohl Hartböden als auch Teppichböden in Haushalten, Büros und kleinen Pensionen. Dabei sind die meisten der aus Kunststoff bestehenden Modelle mit einem manuellen Fußschalter zum Ausfahren oder Einklappen eines Borstenkranzes ausgestattet. Erhältlich sind Kombidüsen mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten und Ausstattungen für den komfortablen, vielseitigen Einsatz. Sie werden als Ersatzteile bzw. Zubehör für bestimmte Staubsaugermodelle oder als Universaldüsen verkauft.

Arbeitsweise der Kombidüse

Im Gegensatz zur einfachen Staubsaugerdüse ist die Kombidüse meist mit einem Trittschalter versehen. Über diesen fahren Sie die an der Düse angebrachten Borsten manuell ein und aus. Sind die Borsten eingeklappt, saugen Sie mit der Düse Teppichböden und andere Faserbeläge ab. Hierbei gleitet die Bodenplatte der Staubsaugerdüse über den Bodenbelag, Fadenheber ermöglichen die verlässliche Aufnahme von Fusseln und Fäden. Dazu sind die Fadenheber direkt vor und hinter der Einsaugöffnung angebracht. Saugen Sie Glatt- und Hartböden, bewegt sich die Kombidüse auf ihren integrierten Rädern. Fahren Sie dabei die Borsten aus. Diese führen den aufzusaugenden Schmutz in Richtung Saugöffnung. Dabei erweist sich ein umlaufender Borstenkranz als vorteilhaft. Ein großer Borstenbereich ist effektiver, mit einem kleinen muss für ein verlässliches Saugergebnis die Saugerdüse häufiger über den Boden geführt werden.

Die Anwendung

Nutzen Sie die Kombidüse entsprechend ihrer Möglichkeiten. Der Borstenkranz sollte für die Reinigung von Teppich- und Faserbelägen eingeklappt sein. Die Borsten sind hart und in der Regel nicht auf das Bürsten von Teppichen ausgelegt. Nutzen Sie stattdessen für die Bürstreinigung von Teppichen eine Turbodüse oder eine Elektrobürste, welche für das schonende Bürsten von Teppichen konzipiert sind. Zum Reinigen von glatten Böden klappen Sie den Borstenkranz aus. Er verhindert das Festsaugen der Düse am Boden. Gleichzeitig sorgt dieser dafür, dass der Fußboden nicht durch die Bodenplatte der Kombidüse zerkratzt wird. Das ist vor allem bei Fliesen- und Steinböden wichtig.

Unterschiedliche Ausstattung

Nicht immer ist das Umlegen eines Trittschalters durch den Bediener beim Wechsel des Bodenbelags notwendig. Es gibt auch Kombidüsen mit einer automatischen Anpassung auf den Belag. Das ist bequem und kann bei häufig wechselnden Fußbodenbelägen zur Optimierung Ihres Arbeitstempos beitragen. Eine weitere Arbeitserleichterung der Kombidüse steckt in ihrem Gelenk. Die meisten Düsen sind anders als Grobschmutzdüsen mindestens mit einem Drehgelenk, viele von ihnen mit einem Dreh-Kippgelenk, ausgestattet. Achten Sie auf ein Dreh-Kippgelenk. Es erleichtert Ihnen die Reinigung unter Möbeln, um Möbelbeine herum und in Winkeln. Weiteren Komfort verspricht ein umlaufender Schutzrand, auf den es sich bei einer Kombidüse zu achten lohnt. Damit ausgestattet, muss das Arbeitstempo im Bereich von Möbeln und empfindlichen Scheuerleisten nicht verlangsamt werden.

Kompatibilität zum Staubsauger

Viele Staubsauger-Kombidüsen passen nur an bestimmten Staubsaugermodellen. Zunehmend werden jedoch auch Universaldüsen angeboten. Diese können eine lohnende Alternative zum original Ersatzteil darstellen. Dabei ist auf eine kompatible Saugrohrgröße zu achten. Fragen Sie bei Unsicherheiten zu Kompatibilität und Reinigungsleistung beim Hersteller nach.

Tipps für den Kauf

  • Achten Sie auf Kompatibilität. Kombidüsen passen meist nur an ein bestimmtes Staubsaugermodell. Ist ein Anschluss-Durchmesser angegeben, kann das Modell auch bei anderen Saugern passen. Hierbei sind in der Regel die Angaben des Herstellers maßgebend.
  • Haben Sie bei der Wahl einer für Ihren Staubsauger passenden Kombidüse die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitsbreiten, empfiehlt sich nach dem individuellen Bedarf zu entscheiden.
  • Für das Saugen verschiedener Beläge in einem Saugvorgang kann eine Kombidüse mit automatischer Bodenanpassung lohnen.
  • Achten Sie für schnelles, effektives Arbeiten auf ein Dreh-Kippgelenk der Kombidüse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.