Sprechanlagenset: Für umfassende Zutrittskontrolle
Sprechanlagensets leisten sowohl in Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern als auch im Unternehmensumfeld einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und sind damit unverzichtbarer Bestandteil der
Hauskommunikation. Die Sets sind einfach zu montieren und können in den meisten Fällen ohne eine zusätzliche Verkabelung eingesetzt werden.
Technik
Sprechanlagensets bestehen grundsätzlich aus einer Türstation, einem Haustelefon sowie einem Gong und einem Türöffner. Da die Systeme als reine
Audiosysteme oder als
Videoanlagen angeboten werden, variiert der Funktionsumfang. Reine Audiosets weisen meist in der Hausstation einen Telefonhörer zur Kommunikation mit dem Türmodul auf sowie einen integrierten Türöffner. Bei Videosets dagegen ist in die Türstation zusätzlich eine Kamera integriert, und das Hausmodul weist ein Display zur Wiedergabe des Bildes auf. Die Kamera ebenso wie das Display in der Hausstation arbeiten dabei üblicherweise in Echtfarben. In den meisten Fällen werden die Module über eine einfache Zweidraht-Verbindung in Betrieb genommen, so dass bei nachträglicher Ausstattung eines Anwesens mit einem Sprechanlagenset keine umständlichen und teuren Verkabelungen anfallen. Die Sprechanlagensets sind zur Unterputzmontage erhältlich oder - bei Nachrüstungen - auch zur Aufputzmontage.
Material und Farbe
Während die Haustelefone meist aus ABS-Kunststoff in neutralen Farben gefertigt sind, werden die Türmodule in der Regel aus massivem Metall (Aluminium, Stahl) ausgeführt. Teilweise sind sie farblich verschiedenartig gestaltet, beispielsweise durch eine Messing-Beschichtung. Vandalensichere Sprechanlagensets bestehen aus einer besonders dicken Metallplatte am Türmodul (Dicke größer als drei Millimeter) und weisen einen gegen mechanische Einwirkung unempfindlichen Klingelknopf auf.
Die Namensschilder sind bei allen Sprechanlagensets hintergrundbeleuchtet mithilfe von Leuchtdioden. Umlaufende Dichtungen bei Türmodulen sorgen für den nötigen Wetterschutz. Die Energieversorgung der Sprechanlagensets wird durch ein externes Netzteil sichergestellt.
Sonderausstattungen
Freisprecheinrichtung und automatisch aktivierte Kamera
Videobasierte Sprechanlagensets werden meist nicht mit einem konventionellen Telefonhörer zur Kommunikation ausgestattet, sondern mit einer Freisprecheinrichtung. Hochwertige Videosprechanlagen können zudem mit einem Taster so eingestellt werden, dass die Kamera zu Überwachungszwecken auch ohne Betätigung des Klingelschalters am Türmodul aktiviert werden kann. Damit leisten die Sprechanlagensets einen zusätzlichen Beitrag zur häuslichen Sicherheit.
Elektronische Mithörersperren, Multi-Türöffnung
Außerdem kann bei modernen Sprechanlagensets die Klingel jederzeit per Taste am Hausmodul deaktiviert werden, wenn Sie nicht gestört werden möchten. In Mehrfamilienhäusern installierte Sprechanlagensets sind zudem durch eine elektronische Mithörsperre gegen versehentliches oder absichtliches Mithören der Kommunikation durch unbeteiligte Nachbarn geschützt. Da die meisten Sprechanlagensets aufgerüstet und erweitert werden können, ist es beispielsweise möglich, mehrere Gongs in unterschiedlichen Räumen zu installieren oder auch mehrere Hausmodule, so dass die Türöffnung von verschiedenen Zimmern aus betätigt werden kann. Je nach persönlichem Geschmack lassen sich bei den meisten Sprechanlagensets auch mehrere Klingelmelodien einstellen.
Bei Anlagen für Mehrfamilienhäuser sind in das Türmodul mehrere Klingelschilder integriert, deren Namensschilder jeweils schnell von vorn gewechselt werden können. Dies erleichtert bei Wohnungswechseln den Aufwand für die Anpassung des Sprechanlagensets deutlich.
Funkbasierte Sprechanlagensets
Wo Verkabelungen mit Zweidraht-Technologie nicht verfügbar sind und eine entsprechende Nachrüstung zu aufwendig wäre, bieten sich funkbasierte Sprechanlagensets zur Nutzung an. Diese verfügen technisch über die gleichen Funktionen wie ihre kabelgebundenen Geschwister, werden jedoch über Funk betrieben.
Die Anlagen nutzen dazu kollisions- und genehmigungsfreie Funkfrequenzen. Dabei wird die Energieversorgung teilweise auch über Akkus oder herkömmliche Batterien sichergestellt, so dass die Funksets in Gebäudeteilen eingesetzt werden können, in denen kein Zugang zum Stromnetz besteht. Einige der funkbasierten Sprechanlagensets bieten zusätzlich die Option, die Kommunikation aufzuzeichnen. Für diesen Fall sind die Sets mit einer entsprechenden Elektronik ausgestattet, die die anfallenden Daten auf einer SD-Karte ablegt, die in jedem handelsüblichen Personal Computer ausgelesen werden kann.
Durch Verwendung von Standardformaten zur Aufzeichnung der Kommunikationsdaten sind dazu noch nicht einmal spezielle Softwareapplikationen nötig. Auch die Funksets lassen sich durch zusätzliche Tür- und Hausstationen schnell und kostengünstig erweitern.