Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Sportgeräte / Vereinsbedarf / Schulsport

  Sportgeräte / Vereinsbedarf / Schulsport  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Ballsport
Zubehör und Sportgeräte wie Bälle, Zielbretter oder Trainingshilfen für Ballsportarten wie Fußball, Volleyball, Baseball oder Basketball.
Racketsport
Bei Sportarten wie Tennis, Badminton, Tischtennis oder Speedminton werden Bälle mithilfe von Schlägern über Netze oder auf Ziele geschlagen.
Präzisionssport
Sportarten wie Billard, Bowling, Minigolf oder Dart fördern die Konzentration und schulen das Augenmaß.
Kampfsport
Beim Kampfsporttraining wie Judo oder Boxen greift man auf spezielles Zubehör wie Handschuhe, Kopf- und Zahnschutz oder passende Kampfbekleidung zurück.
Leichtathletik
Disziplinen wie Laufen, Diskuswurf oder Weitsprung stärken die Ausdauer und können in Hallen oder auf Sportplätzen ausgeübt werden.
Gymnastik
Sportgeräte und Hilfsmittel wie Bänder, Reifen, Matten oder Bälle werden hier in rhythmische und kraftvolle Übungen integriert.
Fitness, Kraftsport
Kompakte Trainingsgeräte wie Laufbänder, aber auch Kleingeräte wie Hanteln und Aerobic-Stepper unterstützen das Workout und stärken die Ausdauer.
Freizeitspiele
Brett- und Kartenspiele fördern das Denkvermögen, Bewegungs- und Wurfspiele wie Frisbee oder Boccia eignen sich für Sport an der frischen Luft.
Sportanlagen und Veranstaltungsbedarf
Sporthallen
Zubehör und Hilfsmittel wie Turngeräte, Kletteranlagen oder Schränke zur Geräteaufbewahrung für den Hallen- und Umkleidebereich.
Wassersport
Schwimmen fordert Badebekleidung, Schwimmhilfen, Trainingsgeräte oder Hilfsmittel zur Schwimmbadausstattung.
Sportbekleidung
Die passende Bekleidung und Accessoires wie Trikots, Trainingsanzüge oder Sporthosen sorgen beim Sport für den richtigen Tragekomfort.
Sportplatzausstattung
Geländer, Netze, Markierungshilfen und weiteres Zubehör für Ihre Sportanlage.
Vereinsbedarf, Veranstaltungsbedarf
Ob bei Trainings, Wettkämpfen oder Events, auf Utensilien, wie Urkunden, Wimpel, Pokale oder Eintrittskarten darf nicht verzichtet werden.
Sonstiges
Fitness-Gadgets
Zubehör und Hilfsmittel wie Schrittzähler, Pulsuhren und Sportarmbänder
Marken, Hersteller
Weitere Informationen zum Thema Sportgeräte / Vereinsbedarf / Schulsport
^

Sportartikel, Schulsport und Vereinsbedarf: Die optimale Ausrüstung zählt!

In einer Gesellschaft, in der die Menschen viel Zeit an Schreibtischen und vor Rechnern verbringen, ist ein körperlicher Ausgleich zu rein geistigen Tätigkeiten sehr wichtig. Dieser Ausgleich kann auf kreativer Ebene geschehen, findet aber auch vor allem im Bereich Sport und Freizeit statt. Der Gang ins Fitnessstudio nach dem stressigen Arbeitstag, das Engagement im Verein oder das Workout oder Training im Sportverein helfen, den Geist und Körper in einen Einklang zu bringen, das Fitnesslevel zur erhöhen und zugleich soziale Kontakte zu pflegen.

Fitness und Kraftsport: In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist

Damit die Ausdauer verbessert, das allgemeine Fitnesslevel erhöht und vor allem Muskeln und Gelenke aufgebaut und gefordert werden, bevorzugen viele Menschen Fitness- und Kraftsport. Ob auf dem Heimtrainer zu Hause oder auf Fitnessbändern in professionellen Fitnessstudios – Workouts mit speziellen Geräten erfreuen sich großer Beliebtheit. In Hotels haben sich, neben professionellen Wellnessbereichen, auch Fitnessräume etabliert, in denen sich Hotelgäste auf Kraftsportgeräten auspowern können. Selbst in Unternehmen halten Fitnessgeräte Einzug: Moderne Arbeitskonzepte sehen vor, dass sich Mitarbeiter beispielsweise bequem während einer längeren Mittagspause in kleinen Workouts entspannen und lockern können. Warum nicht also einen kleinen Fitnessraum mit Heimtrainer oder Ergomenter in der Firma einrichten? Die verspannten Nackenmuskeln der Mitarbeiter werden es danken!

Freizeitspiele machen locker und fördern die Konzentration

Billard-, und Kickertische, Dartscheiben oder auch Bocciaspiele gelten unter anderem als beliebte Spielklassiker im Freizeitbereich, aber auch im Profisport. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Mit ihnen wird eine Kombination aus geistiger Tätigkeit, logischem Denken und der Förderung der Konzentrationsfähigkeit geschaffen – nicht zu vergessen ist dabei auch der Unterhaltungsfaktor. So eignen sich diese Spiele besonders für die Tourismusbranche. Hotels, Pensionen oder auch gastronomische Einrichtungen bieten diese Spiele meist im Haus für ihre Gäste an. Auch Unternehmen greifen auf Freizeitspiele zurück: Kicker- oder Billardtische in Pausen- oder Aufenthaltsräumen sorgen für Entspannung in der Mittagspause, lockere Muskeln und fördern den ein oder anderen kreativen Geistesblitz.

Vereine und Veranstaltungen

Nichts fördert so sehr die soziale Integration wie die Arbeit und Beteiligung in Vereinen. Ob Sportvereine oder Gruppen, die kreativ oder sozial tätig werden: hier hat man die Möglichkeit, neben dem Arbeitsalltag tätig zu werden und sich für eine bestimmte Sache zu engagieren.  Natürlich müssen Vereine auch stets professionell ausgestattet sein: Ob Fanartikel, Medaillen oder Pokale für Wettkämpfe, Schiedsrichterbedarf und Trikots – für jedes Event gibt es die passende Ausrüstung. Da Vereine auch viele Veranstaltungen organisieren, werden hier Hilfsmittel wie Eintrittskarten, Tombolabedarf oder Dekorationen (zum Beispiel Wimpelketten oder Eventbänder) stets benötigt.

Sportbekleidung: Funktionalität und Passgenauigkeit

Egal, ob als Freizeit- oder als Profisportler: Wer sich körperlich betätigt, braucht auch die passende Kleidung. Diese muss einigen Anforderungen gerecht werden – einfache Shorts und Shirts kommen hier leider meist an ihre Grenzen. Neben einem passenden Design zählt bei der Sportbekleidung vor allem Funktionalität und Passgenauigkeit. Sie sollte atmungsaktiv sein, damit der beim Sport entstehende Schweiß nicht am Körper haften bleibt, sondern nach außen transportiert sein. Vor allem Trikots, Shirts und Sporthosen mit direktem Körperkontakt sind hier stark gefordert.  Sportjacken und Trainingsanzüge sollten winddicht und wasserabweisend sein – so kann ein Training wetterunabhängig auch außen erfolgen.

Schwimmsport in Schule oder als Freizeit-Fitness-Spaß

Schwimmsport bezeichnet nicht nur den Schul- oder Profischwimmsport, sondern hat sich auch als fester Bestandteil von Fitness- und Workout-Aktivitäten etabliert. Neben nützlichen Schwimmhilfen wie Schwimmringe, -bretter oder Schwimmflügel zum Erlernen des Schwimmens, Tauchutensilien wie Schnorchel oder Tauchbrillen sind spezielle Trainingsgeräte wie beispielsweise Handflossen oder Aqua-Zugbänder sehr gut geeignet, um Muskeln im Wasser unter der Schonung der Gelenke zu trainieren.

Sportplätze und Sporthallen optimal ausstatten

Damit der Freizeit- oder Profisportler seinen sportlichen Aktivitäten auch ungehindert nachgehen kann, braucht er natürlich einen optimal ausgestatteten Ort. Sporthallen, die von Schulen, aber auch von Vereinen und Freizeitsportgruppen und therapeutischen Einrichtungen genutzt werden, verfügen über Umkleidebereiche. Hier finden Garderoben- oder auch Umkleidebänke Platz. Die Sportgeräte (Bälle, Böcke, Schutznetze, Matten) werden optimal in Sportgeräteschränken verstaut.  Damit Ballsportspiele auf Sportplätzen sicher durchgeführt werden können, sind unter anderem Barriensysteme, Fahnenmaste, Markierungshilfen oder Anzeigetafeln vonnöten. Vor allem wenn Wettkämpfe durchgeführt werden, kann auf eine vollständige Ausstattung nicht verzichtet werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.