Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Racketsport  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Racketsport“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Racketsport
^

Racketsport – Tennis, Badminton, Tischtennis oder Speedminton

Racketsport, wie zum Beispiel Badminton, Tennis, Tischtennis oder Speedminton, erfreut sich großer Beliebtheit. Für jede dieser Sportarten benötigt man ganz spezielles Zubehör.

Zubehör für Badminton

Badminton kann man entweder einzeln oder im Doppel spielen. Hierbei benötigt man ein Spielfeld, ein Netz, Bälle und einen Schläger.
  • Das Netz sollte beim Badminton in einer Höhe von 1,55 m aufgehangen werden. Es dient als Abgrenzung der beiden Spielhälften.
  • Der Schläger ist etwas leichter als ein herkömmlicher Tennisschläger, was aufgrund der Spielschnelligkeit zum Vorteil für die Spieler wird.
  • Der Ball ähnelt dem herkömmlichen Federball. Er ist aus Naturfedern oder aus Kunststoff erhältlich.

Zubehör für Tennis

Auch im Tennis werden verschiedene Utensilien benötigt. Neben Netzen und Blenden gehören vor allem Tennisschläger und Tennisbälle zu den wichtigsten Hilfsmitteln.
  • Tennisbälle unterscheiden sich vor allem im Gewicht, in der Größe und im Material.  Der Ball sollte eine Größe von 6,20 bis 6,70 cm besitzen. Ebenso wichtig ist das Gewicht, welches zwischen 55 und 60 g liegen sollte.
  • Tennisschläger sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich. Die Wahl des optimalen Schlägers variiert von Spieler zu Spieler in Bezug auf Kraft, Technik oder Schwungstil. Tennisschläger sollten in speziellen Taschen transportiert werden, da diese die hochwertigen Spielgeräte vor Kratzern oder Stößen schützen.

Zubehör für Speedminton

Die spezielle Bauform eines Speedminton-Schlägers ist perfekt auf diese Spielart abgestimmt. Die Schläger sind zwischen 150  - 200 g schwer und rund 60 cm lang. Dies sind die optimalen Voraussetzungen für ein Spiel, welches Wendigkeit und Ballkontrolle voraussetzt. Komplette Speedminton-Sets sind sowohl für Einsteiger als auch für Profis erhältlich und beinhalten alles, was man für ein Spiel benötigt. Die Sets bieten sich sogar für Schulen, Vereine und natürlich auch für Sporthallenbetreiber an.

Zubehör für Tischtennis

Im Tischtennis verwendet man 4 cm große und 2,7 g leichte Kunststoffbälle sowie einen Holzschläger, welcher mit einem gummierten Belag überzogen ist. Die Tischtenniskellen sind entweder für Anfänger, Fortgeschrittene oder auch für den Profibereich erhältlich. Auch sie sind in speziellen Taschen aufzubewahren.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Racketsport, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG