Das Spannbettlaken zum Schutz der Matratze
Früher wurden Matratzen lediglich mit einem Betttuch bezogen. Jedoch konnte das
Bettlaken schnell Falten bilden oder verrutschen. Mittlerweile gehören diese Probleme dank Spannbetttüchern oder Spannbettlaken der Vergangenheit an. Diese sind entweder an den Ecken mit einem Gummizug oder mit einem kompletten Rundumgummizug versehen. So haben die Tücher einen festen und sicheren Halt auf der
Matratze und ein Verrutschen ist fast nicht mehr möglich. Die Matratzen werden optimal und hygienisch geschützt, außerdem sorgen sie dank der großen Auswahl an Materialien für einen angenehmen Liegekomfort.
Im Hotelgewerbe setzt man jedoch weiterhin auf Bettlaken, das hat vor allem praktische Gründe, denn ein Laken lässt sich besser mit einer Heißmangel bearbeiten, wobei Spannbettlaken aufgrund der Gummis von Hand gebügelt werden müssten.
Welches Spannbetttuch soll es sein?
Dank verschiedener Materialien gibt es für jeden Bedarf das passende Spannbettlaken. Gehören Sie beispielsweise zu den Menschen, die es gern warm und kuschelig mögen, dann eignet sich ein Bettlaken aus Biberbaumwolle oder Mikrofaser für Sie. Letzteres hat zudem den Vorteil, dass das Material recht schnell trocknet und zudem nicht zwingend gebügelt werden muss. Wenn Sie zum Schwitzen neigen, wäre Satin eine Alternative. Aber auch Spannbettlaken aus Jersey, Linon, Seersucker oder aus Frottee stehen zur Auswahl.
Die vielen Farbvarianten geben Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihr Spannbettlaken perfekt auf den Rest der
Bettwäsche abzustimmen. Des Weiteren können Sie zwischen verschiedenen Größen wählen. So sind zum Beispiel Spannbetttücher für ein Einzelbett in einer Größe von 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm, für ein französisches Bett in der Größe von z. B. 160 x 200 cm oder für ein Doppelbett in 180 x 200 cm erhältlich.
Hygienisch und sicher
Gerade im Pflegebereich oder bei Kindern kommt es häufig zu kleinen Zwischenfällen. Mit einem normalen Spannbezug wäre die Matratze schnell verunreinigt. Daher empfiehlt sich die Verwendung einer folierten oder gummierten Unterlage in Form eines
Stecklakens, einer
Krankenunterlage oder eines
Matratzenschoners. Manche dieser Modelle können einfach mittels Gummizug an der Matratze befestigt werden. Nichts verrutscht und die Matratze bleibt sauber. Die Oberseite eines solchen Bezuges besteht oft aus Frottee, so dass dem Benutzer auch hierbei kein Nachteil entsteht, der sich durch ein unangenehmes Liegegefühl äußern könnte.