Spültisch-Einhebelmischer - die bequem bedienbare Wascharmatur
Ein Einhebelmischer erlaubt es, die Wassertemperatur bequem mit einer Hand zu justieren und zu regeln. Neben der Temperatur ist es durch einfaches Heben und Senken des Hebels gleichzeitig möglich, die Stärke des Durchflusses an Wasser zu verstellen. Stufenlose Regulierung und einfache Handhabung zeichnen die Spültisch-Einhebelmischer aus und sorgen dafür, dass Sie die meist genutzten Mischbatterien in Küche und Bad sind.
Niederdruck
Um eine herkömmliche Einhebelmischarmatur einbauen zu können, ist ein bestimmter Druck erforderlich. Wird das warme Wasser durch einen Boiler oder einen
Warmwasserspeicher bereitgestellt, benötigen Sie einen speziellen Niederdruckeinhebelmischer. Häufig kommt dies in der Küche vor. Berücksichtigen Sie, dass bei der Verwendung von
Durchlauferhitzern oder einem direkten Anschluss an das Warmwassernetz eine Niederdruckarmatur nicht geeignet ist.
Einhebelmischer für Küche oder Bad
In Küche und Bad werden die praktischen Spültisch-Einhebelmischer eingesetzt. So ähnlich die Verwendung auch ist, die
Spültischarmatur sollte gezielt für den Einsatzbereich ausgewählt werden. Im Badezimmer ist perfekt abgestimmtes Design in Kombination mit Bedienkomfort wichtig, in der Küche dürfen Funktionalität und Belastbarkeit nicht zu kurz kommen.
Belastbare Küchenarmaturen
Wenn Sie eine Küche ausstatten, kommen Sie an einer funktionellen und doch im Design perfekt passenden
Armatur kaum vorbei. Mit Spültisch-Einhebelmischern sorgen Sie dafür, dass auch mit nur einer Hand der Wasserfluss reguliert werden kann. Das Abbrausen von Gemüse, die Wasserentnahme zum Abwaschen oder zum Zubereiten von Speisen und Getränken: Die Küchenarmatur wird stark belastet und häufig bewegt. Einfache Bedienung, auch wenn man nur eine Hand frei hat, und schnelles Einstellen der gewünschten Wassertemperatur sind Vorteile der Einhebelmischer.
Wasser lenken leicht gemacht
Gerade in der Küche spielt die Funktionalität eine wichtige Rolle. Nutzen Sie ausziehbare Schlauchbrausen, die es noch einfacher machen, den Wasserstrahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen. So lassen Sie unansehnliche Schläuche und Zuführungen einfach bei Nichtgebrauch in der Armatur verschwinden. Auch das Schwenken der Armatur sollte möglich sein, um das Wasser in die richtige Richtung zu leiten und einfache Dinge wie das Füllen von Eimern und Töpfen vornehmen zu können. Spültisch-Einhebelmischer für die Küche sollten definitiv über einen gut erreichbaren und ausreichend dimensionierten Hebel verfügen.
Designobjekt im Badezimmer
Neben der Verwendung hochwertigen Materials und einer komfortabel bedienbaren Funktionalität sind
Badarmaturen Designobjekte, die in die Umgebung des Badezimmers perfekt integriert werden sollten. Passende Accessoires und in Abstimmung mit dem Baddesign sind für die Einhebelmischer in der Oase zum Relaxen wichtig. Um Harmonie in das Bad zu zaubern, achten Sie bei der Wahl der Hebelgestaltung auf die passende Linienführung.
Die Auslauflänge
Je nachdem, wo der Spültisch-Einhebelmischer verbaut und genutzt wird, ist die Ausladung des Auslaufes zu beachten.
Badewannen im Retrolook werden oft mit stark ausladenden Einhebelmischarmaturen ausgestattet,
Waschtische kommen mit kürzeren Ausladungen aus und die Spüle in der Küche sollte mit angepassten je nach Schwenkbereich zu wählenden Ausladungen versehen werden.
Berücksichtigen Sie gerade im Bad, dass die Ausladung des Einhebelmischers nicht zum Verletzungsrisiko wird und beim Entspannungsbad stört. Bei sehr langen Ausläufen sollte der Einhebelmischer immer schwenkbar sein. Im Küchenbereich kann der Auslauf durch Brauseschläuche erweitert werden.
Montage des Einhebelmischers
Damit die Montage ganz nach Ihren Wünschen gestaltet werden kann, gibt es die verschiedensten Varianten. Ersetzen Sie eine Spültisch-Einhebelarmatur lediglich, so sollten Sie sich an dem vorhergehenden Modell orientieren, um bei der Neuinstallation so wenig Aufwand wie nötig betreiben zu müssen. Bei Sanierungen, Umbauten und Neubauten können Sie sich hingegen frei entfalten. Sollen die Anschlussstellen aus dem Sichtbereich verschwinden, so nutzen Sie Unterputzmontagen. Oder soll die Armatur direkt auf der Arbeitsplatte und nicht mehr an der Wand ihren Platz finden? Je nach Ausrichtung der Wasserleitungen und dem Verwendungsumfeld stehen Ihnen die verschiedensten Möglichkeiten zur Verfügung.