Abkantbank zum Biegen von Blechen ohne Kratzer
Eine Abkantbank ist ein nützliches Gerät zur Blechbearbeitung. Mechaniker, Installateure oder Handwerker wissen dieses
Werkzeug gleichermaßen zu schätzen. Damit können Sie Bleche biegen und ihnen so die gewünschte Form geben. Das Verfahren nennt man Schwenkbiegen, man verwendet es vor allem zum Biegen flächiger Bleche.
Unterschiedliche Modelle
Abkantbank ist nicht gleich Abkantbank. Die im Handel erhältlichen Modelle unterscheiden sich nicht nur in puncto Ausstattung, sondern auch in der Geschwindigkeit, Flexibilität und Blechdicke. So gibt es Geräte, die manuell bedient und solche die maschinell beispielsweise über CNC gesteuert werden, diese nennt man Schwenkbiegemaschine.
Zwar gibt es unterschiedliche Modelle, allerdings funktioniert das Schwenkbiegen auf die gleiche Art und Weise. Das zu bearbeitende Werkstück wird in der Abkantbank oder Schwenkbiegemaschine positioniert. Mit der so genannten Oberwange spannt man das Blech gegen die Unterwange. Per Hand oder Motor wird die Biegewange bewegt und biegt das Blech auf den gewünschten Winkel.
Zum Einspannen in den Schraubstock oder Tischmontage
Es gibt kleine, kostengünstige Modelle, die in einen
Schraubstock eingespannt oder auf einem Tisch montiert werden. Je nach Modell können Stahl-, Kupfer- bzw. Aluminiumbleche bis zu einer Stärke von 1,5 mm gebogen werden. Der Arbeitsbereich ist auf 400 oder 600 mm begrenzt.
Benötigen Sie mehrere Abstände in einem Blech, ist dies auch möglich, und zwar ohne das Blech aus dem Werkzeug entnehmen zu müssen. Ein geschlossenes Profil können Sie ebenfalls einfach und schnell entnehmen, dafür müssen Sie nur die Knebelschraube entfernen.
Als Standgerät mit solider Konstruktion
Möchten Sie längeren Blechen mit einer größeren Stärke die gewünschte Form verleihen, empfiehlt sich eine Abkantbank als Standgerät. Diese solide Konstruktion zeichnet sich durch eine höhere Blechstärke, einen höheren Öffnungswinkel, einen maximalen Biegewinkel von z. B. 135 Grad und eine größere Arbeitslänge aus.
Die oberen Wangen der Abkantbank lassen sich einfach durch ein Fußpedal öffnen. Unterschiedliche Werkstückgrößen sind durch verschieden breite Abkantelemente möglich. Diese Elemente können Sie beliebig verschieben und zusammensetzen. Mehrmaliges Abkanten, ohne das Werkstück zu entnehmen, ist kein Problem. Da Bleche eine unterschiedliche Dicke aufweisen, können Sie bei diesem Standgerät die Dicke individuelle mit Hilfe von Schrauben einstellen.
Vorteile des Schwenkbiegens
Das Schwenkbiegen ist beliebtes Verfahren, um Blechen die gewünschte Form zu geben. Mit dieser Methode können beispielsweise sehr kurze Schenkel bearbeitet werden. Da keine Kratzer entstehen, können Bleche mit empfindlicher Oberfläche gebogen werden. Weiterer Vorteil ist die hohe Genauigkeit und der geringe Verschleiß am Werkzeug selbst.