Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schweißer-Schutzjacke

  Schweißer-Schutzjacke  (2.895 Angebote unter 27.603.608 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schweißer-Schutzjacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schweißer-Schutzjacke"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   193   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schweißer-Schutzjacke
^

Die Schweißerjacke gehört beim Schweißen dazu

Eine Schweißerjacke ist auch unter dem Begriff der Flammenschutzjacke oder Schweißerschutzjacke bekannt. Sie gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für Arbeitnehmer nach DIN EN 470, die mit Schweißen und ähnlichen Verfahren befasst sind. Außerhalb der Tätigkeit von Feuerwehr und Schweißern richten sich die Anforderungen an die Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter nach DIN EN 531. Entsprechend muss die Schutzkleidung jeweils gewissen Anforderungen entsprechen. Machen Sie sich mit den Vorschriften des Arbeitsschutzes vertraut, um Gefahren für den Mitarbeiter durch ungeeignete Kleidung zu vermeiden. In der Industrie sind Tausende täglich damit beschäftigt, Metalle zu formen, zu trennen, zu verbinden oder deren Oberfläche zu behandeln. Hierbei lauern nicht wenige Gefahren.

Eine Schweißerjacke schützt vor unterschiedlichen Gefahren

Der Träger wird nicht nur vor Metallspritzern, sondern auch kurzzeitigem Flammenkontakt und UV-Strahlung geschützt. Die Jacken sind daher lang geschnitten, haben lange Ärmel und einen hohen, verschließbaren Kragen. Zusätzlich wird empfohlen, einige Sonderhinweise im Umgang mit der Schweißerjacke zu beachten. So kann eine Verschmutzung der Jacke mit Öl oder Lösungsmitteln die flammenhemmende Wirkung des Materials ernsthaft gefährden. Zudem erhöht eine sauerstoffhaltige Umgebung die Gefahr der Entflammbarkeit. Eine Schutzwirkung gegen elektrische Schläge bietet das Kleidungsstück nicht. Es müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, zumal Nässe und Schweiß die elektrische Isolierung der Bekleidung vermindern.

Welche weiteren Eigenschaften sollte eine Schweißerjacke haben?

Beachten Sie, dass die Schweißerjacke so aufgebaut ist, dass ein Hängenbleiben von Metallspritzern vermieden wird. Sie erkennen dies an der Angabe „DIN EN 348 geprüft“. Hinter der Bezeichnung DIN EN 532 verbirgt sich die Eigenschaft Schutz gegen Flammenausbildung. Als Arbeitskleidung sind weitere Eigenschaften wie Reiß- und Zugfestigkeit des Materials wichtig. Speziell gewebte Baumwollstoffe mit einem Gewicht von 250 Gramm je Quadratmeter und mehr, zugewebte Schutzfasern oder Leder erfüllen diese Anforderungen. Beim Waschen darf die als DIN EN 26330 gekennzeichnete Kleidung nicht einlaufen. Ist die Jacke mit einem zusätzlichen UV-Schutz versehen, wurde das Material oberflächenbehandelt. Diese Behandlung wäscht sich im Laufe der Zeit aus. Beachten Sie die Angaben, für wie viele Waschvorgänge der Schutz garantiert wird, und achten Sie unbedingt rechtzeitig für einen Austausch.

Wichtige Informationen

Die Schweißerjacke darf als Bestandteil der Schweißerschutzkleidung definitiv nicht mehr genutzt werden, wenn sie beschädigt ist. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie je Mitarbeiter mindestens eine Reservejacke gleich mitbestellen. Im Übrigen sollte jeder Mitarbeiter mindestens zwei Modelle zum Wechseln besitzen, schließlich müssen die Jacken auch trocknen und lüften können.
Denken Sie auch weitere Schutzkleidung in Form von Schweißerhose und Schweißerstiefel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.