Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Schränke  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schränke“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Schränke
^

Schränke für jede Anwendung

Ein Schrank ist ein Möbel, welches zur Aufbewahrung von diversen Gegenständen dient. Je nach Verwendungszweck besitzt der Schrank einen speziellen Namen, der bereits Hinweise auf Bauart und innere Ausrüstung gibt. Neben dem Verwendungszweck sind die äußeren Abmessungen ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Auswahl, ebenso die Ausrüstung mit Türen oder Rollläden. Je nach Sicherheitsanforderungen ist der Einsatz von einfachen oder Sicherheitsschlössern empfehlenswert.

Ein Schrank für Ihre Kleidung

So ist beispielsweise ein Kleiderschrank dazu geeignet, Bekleidung sicher und knitterfrei aufzubewahren. Zu diesem Zweck ist der Kleiderschrank in der Regel mit einer Kleiderstange und Kleiderbügeln ausgestattet, an denen man Kleidung aufhängen kann. Zum Teil sind Kleiderschränke mit Fachböden ausgerüstet, die auch zur Aufnahme von Aktenordnern dienen können. Ähnlich wie ein Kleiderschrank ist auch ein Garderobenschrank ein Möbelstück zum Verstauen von Kleidern, das teilweise auch für den Gebrauch im Büro geeignet ist. Da die Kleider hinter den geschlossenen Türen verschwinden, wirkt Ihr Eingangsbereich stets geordnet und aufgeräumt.

Der Weg zum übersichtlichen Büro

Auch in Ihrem Büro wird Ordnung groß geschrieben. Verschiedene Schränke helfen Ihnen, Dokumente und Büromaterialien sauber und übersichtlich zu verstauen. Ein Aktenschrank ist ebenso wie ein Büroschrank mit mehreren Einlegeböden versehen und ist bestens dazu geeignet, Ringordner zu archivieren. In einem Hängeregistraturschrank können Sie dagegen Hängemappen und -hefter einhängen und sortieren.

Für mehr Sicherheit im Labor

Ein weiteres großes Einsatzgebiet für Schränke findet sich im Labor. Ein Arzneimittelschrank bietet Platz für Medikamente und ist in der Regel mit einem Schloss versehen, so dass die Arzneimittel vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Ein Augenschutzschrank sollte überall dort stehen, wo Sie mit Säuren oder anderen augenschädlichen Stoffen umgehen. Nur so ist ein schneller Zugang zu einer Augendusche gewährleistet. Ebenso entscheidend - nicht nur im Labor, sondern an jeder Arbeitsstelle - ist ein Erste-Hilfe-Schrank. Achten Sie darauf, dass dieser den aktuellen Bestimmungen entspricht und für jedermann zugänglich und gut sichtbar aufbewahrt wird.

Weitere Spezialschränke

Neben den Schränken in den Kategorien Kleidung, Büro und Labor gibt es zahlreiche weitere spezielle Schränke. So verfügt ein Feuerwehrschrank über Haken für den Feuerwehranzug und Einsatzgurt sowie über einen Helmhalter. Ein Gasflaschenschrank ermöglicht Ihnen dagegen, Gasflaschen sicher und ordnungsgemäß zu lagern. Schließlich ist ein CD-Schrank dazu geeignet, eine Vielzahl an CDs und DVDs übersichtlich aufzubewahren.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schränke, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.