Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schokostreuer wmf
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Schokostreuer

  Schokostreuer  (89 Angebote unter 27.604.265 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schokostreuer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schokostreuer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schokostreuer
^

Der Zuckerstreuer zum exakten Portionieren von losem Zucker

Um losen Zucker auf einfache Art und Weise portionieren zu können, ist der Zuckerstreuer als Tischzubehör im Rahmen der professionellen Gästebewirtung unverzichtbar. Durch eine einfache Kippbewegung wird eine exakte Menge Streuzucker dosiert und auch positioniert ausgeschüttet. Auf diese Weise wird ein Verschütten neben die Kaffeetasse, Teetasse oder anderem Tafelgeschirr gekonnt vermieden. Daher sollte der Zuckerstreuer in Cafés, auf Buffets oder in Kantinen nicht fehlen.

Mit abgeschrägtem Rohr oder Klappfunktion? -  Modelle, Designs und Materialbesonderheiten

Der Zuckerspender als Buffetartikel kann in seinen Ausführungen in Form und Material variieren. Je nach Bedarf stehen kugelförmige Zuckerstreuer zur Wahl, die im Deckel mit einem abgeschrägten Rohr ausgestattet sind. Beim Kippen fällt genau die festgelegte Menge Zucker aus dem Zuckerdosierer in die Tasse, die sich im Röhrchen befindet. Zuckerstreuer mit Klappfunktion im Deckel erweitern das Sortiment schließlich gekonnt. Solche vielseitigen Ausführungen eignen sich darüber hinaus auch als Schokostreuer, sodass es sich um einen praktischen Multi-Streuer handelt. Als Gewürzstreuer eingesetzt, kann er ferner für unterschiedlich grobe bis feine Gewürze zum Einsatz kommen, da er ebenso dafür konzipiert ist. Aus diesem Grund sollte der Streuer für Küche und Service ebenfalls zur Verfügung stehen. Sets, die aus Zuckerspender und Milchspender (Milchkännchen /Sahnekännchen) bestehen, runden das reichhaltige Angebot im gelungen ab. Ob komplett Edelstahl gefertigt oder in Kombination mit einem eleganten Glaskörper – der Zuckerstreuer fügt sich neben Serviettenhalter, Besteck, etc. harmonisch in das Gesamtbild ein.

Auch für größere Zuckermengen gibt es Streuer

Speziell in Kantinen oder in anderen Bereichen der Selbstbedienung sind größere Streuer-Modelle empfehlenswert, die eine höhere Menge Zucker fassen. Per Druck, der durch Trinkbecher-Rand ausgelöst wird, gelangt der portionierte Zucker direkt in den Behälter, weswegen diese Geräte für hochfrequentierte Bereiche optimal sind. Pfefferstreuer und Salzstreuer dürfen bei der professionellen Speisenpräsentation ebenso wenig fehlen, wie Deckel und Stopfen als Zubehör. Grobe Streuer und feine Streuer bereichern das Sortiment schließlich um ein Vielfaches. Gewürzbehälter in zahlreichen Ausführungen stehen ebenfalls zur Wahl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.