Schmucksteine - schöne, bunte Steine für kreative Ideen
Bei Schmucksteinen kann es sich um Halbedelsteine, Bernstein, Perlen oder Korallen handeln, aber auch um gewöhnliche Kieselsteine oder dekorative, bunte Modelle aus den verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Ton oder Glas. Schmucksteine sind schön anzusehen, bunt oder interessant. Es gibt sie in allen erdenklichen Formen, Farben und Größen. Mit ihnen lassen sich viele kreative Ideen verwirklichen. Sie können zum Basteln, Verzieren oder Dekorieren verwendet werden und lassen sich sogar zu
Schmuck verarbeiten. Sie sind in verschiedenen Verpackungseinheiten erhältlich.
Basteln und Dekorieren mit Schmucksteinen
Für Schmucksteine gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten. Die kleineren Steine sind vor allem für
Bastelarbeiten sehr beliebt. Mit den transparenten und funkelnden Acrylsteinen zum Beispiel können Gegenstände effektvoll verziert werden. So lässt sich aus einem einfachen Trinkglas ein dekoratives Windlicht zaubern. Auch Modeschmuck wird gerne aus bunten und schillernden Schmucksteinen hergestellt. Schmucksteine in Blumen- oder Herzform eignen sich ebenso wie viele weitere dekorative und flachere Steine sehr gut, um
Grußkarten, Tischkärtchen oder Einladungskarten zu verzieren. Sie können auf beinahe jedes Material aufgeklebt werden, dazu kann unter anderem ein spezieller Kleber verwendet werden, mit dem punktgenaues Kleben möglich ist. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit von Schmucksteinen ist das Befüllen von Glasgefäßen, in die man zusätzlich eine
Kerze stellen kann. Mit den vielen, verschiedenen Farben lassen sich zahlreiche Muster erzeugen. So entstehen einfache aber sehr wirkungsvolle Dekorationen für die Wohnung oder zum Verschenken.
Dekorative Kieselsteine und größere Schmucksteine
Neben den kleineren Schmucksteinen sind auch größere Steine erhältlich wie zum Beispiel echte Flusskiesel oder Deko-Glanzkiesel in verschiedenen Farben. Diese größeren Steine können für verschiedene
Dekorationen genutzt werden. In Blumenkübeln, auf Fensterbänken oder am Rand von Gartenwegen sorgen sie für ein stimmungsvolles Ambiente. Deko-Steine mit eingraviertem Spruch dienen als Grabschmuck, während so genannte Wunsch-Steine eine schöne und persönliche
Geschenkidee sind. Kieselsteine und größere Deko-Steine sind teilweise sogar wetterfest, so dass sie auch für den Außenbereich geeignet sind.