Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Geschenke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Geschenke“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Geschenke
^

Geschenkideen sind gefragt

Durch ein Geschenk verleihen Sie Aufmerksamkeit und Dankbarkeit dem Beschenkten gegenüber. Anlässe gibt es viele – ob Geburtstage, Feiertage wie Weihnachten, Jubiläen oder Geschäftseröffnungen – mit einem Geschenk sind Sie immer auf der richtigen Seite. Entweder können Sie die kleine Aufmerksamkeit so oder dekorativ in Geschenkpapier verpackt übergeben.
Kleine Geschenke bedürfen nicht immer einem Anlass. So freuen sich zum Beispiel die Gäste in einem Hotel über ein kleines Willkommensgeschenk genauso wie Ihre Geschäftspartner über ein kleines Werbegeschenk.
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl interessanter Geschenkideen und natürlich auch die passende Verpackung. Vergessen Sie nie, mit einem Geschenk drücken Sie Ihre Anerkennung und Wertschätzung an den Beschenkten aus. Welche Möglichkeiten Sie beispielsweise haben, erfahren Sie im folgenden Text.

Beliebte Geschenke

Die Größe und Preisklasse eines Geschenkes richtet sich immer nach dem Anlass. So verschenkt man im privaten Bereich eher Schmuck oder andere wertvolle Geschenke. Einem Geschäftspartner schenkt man vielleicht als Dank für eine langjährige Zusammenarbeit eine gute Flasche Wein oder einen Präsentkorb. Als kleine Kundengeschenke empfehlen sich Werbegeschenke aller Art vor allem firmenspezifische Geschenke mit Firmenlogo in Form von Kugelschreibersets oder Feuerzeugen. So verbleiben Sie länger im Gedächtnis Ihrer Kunden. Am beliebtesten sind jedoch Gutscheine aller Art.

Gutscheine

Gutscheine kommen immer gut an und sind individuell zu verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel zu Firmeneröffnungen, zum Jubiläen oder als kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch geeignet.

Wert- oder Einkaufsgutschein

Bei dieser Art des Gutscheins legen Sie den Wert bereits im Vorfeld fest. Sie bestimmen den Preis, für den der Beschenkte einkaufen kann. Diese Gutscheine sind zudem recht praktisch, da Sie sich zum einen auf keinen bestimmten Artikel festlegen müssen und zum anderen der Beschenkte die Auswahl selbst treffen kann. Allerdings ist der Wert des Gutscheines ersichtlich.

Event-Gutschein

Mit diesem Gutschein sorgen Sie für ein besonders und ausgefallenes Erlebnis. Sie werden in einer großen Auswahl angeboten und bieten für jeden das passende Erlebnis.

Wellness-Gutschein

Für viele ist der Alltag häufig von Stress, Hektik, viel Arbeit und wenig Erholung geprägt. Da kommt ein Gutschein für eine Massage oder eine Wellnessbehandlung gerade recht. Der Beschenkte kann sich entspannen und erholen.
Gutscheine eignen sich nicht nur zum Verschenken. Machen Sie sich doch einfach selbst eine Freude und genießen Sie mit Ihrem eignen Gutschein ein entspanntes Wellnesswochenende oder ein Erlebnis der besonderen Art.

Bilderrahmen

Verschenken Sie doch einfach einen Bilderrahmen. Diese setzen jedes Bild in Szene und sorgen für eine sympathische Atmosphäre in jedem Raum. Nicht nur Privatfotos, sondern auch Fotos von Firmenjubiläen oder Produktfotos finden in einem Rahmen ihren perfekten Platz. Sie können ganz schlicht aus Holz, auffällig und peppig aus Kunststoff oder edel und geschmackvoll aus Glas oder aus Metall gewählt werden. Bilderrahmen eignen sich für Fotos, Bilder oder Gemälde. Besonders beliebt sind digitale Bilderrahmen.

Präsentkörbe

Mit einem Präsentkorb sind Sie immer auf der richtigen Seite. Schließlich kommt ein gut gefüllter Korb mit kleinen Köstlichkeiten und Delikatessen zu jedem Anlass gut an. Er empfiehlt sich zu privaten als auch zu geschäftlichen Anlässen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.