Schminkpinsel - unverzichtbares Werkzeug, nicht nur für Visagisten
Mit speziellen Kosmetikpinseln lassen sich Lidschatten, Puder, Concealer, Theater- und Kinderschminke sowie viele weitere Kosmetikprodukte präzise auftragen. Aus diesem Grund verwenden nicht nur Profis Schminkpinsel. Besonders bei teuren Make-Up-Produkten lohnt sich die Anschaffung, da man mit einem geeigneten Pinsel viel weniger Schminke verbraucht als beispielsweise mit dem mitgelieferten Applikator.
Welcher Pinsel ist der richtige?
Die Auswahl an guten Schminkpinseln ist heutzutage sehr groß. Die Wahl hängt vom Verwendungszweck und der Art der Schminke ab. Weiche
Echthaarpinsel aus Rotmarder- oder Fehhaar eignen sich besonders gut für alle pudrigen Produkte wie Lidschatten oder Rouge. Auch zum Ziehen feiner Linien und Konturen sind sie sehr gut geeignet. Pinsel mit Ziegen- oder Ponnyhaar sind gute Allroundpinsel. Für den Auftrag festerer Produkte wie beispielsweise Lippenstift, Theaterschminke oder
Kinderschminke sind die etwas stabileren Pinsel mit Synthetikhaar zu bevorzugen. Dachshaar wird traditionell zu Rasierpinseln verarbeitet.
Nicht nur die Art der Pinselhaare, sondern auch die Pinselform spielt eine Rolle. Zum Auftragen von Lidschatten werden beispielsweise gerne Pinsel mit Katzenzungenform benutzt. Feine Rundpinsel mit dünner Spitze sind ideal zum Auftragen flüssiger Eyeliner, während zum Kinderschminken oder Bodypainting mit bunten Farben Flachpinsel in verschiedenen Größen benötigt werden. Puderpinsel sollten möglichst groß und weich sein, um den Puder gleichmäßig aufstäuben zu können. Die Kosmetikpinsel sind sowohl einzeln als auch als Set erhältlich.
Die richtige Pflege von Schminkpinseln
Die regelmäßige Reinigung ist für die Langlebigkeit von Schminkpinseln ausschlaggebend. Im Pinsel verbleibende Make-up-Reste trocknen mit der Zeit ein und beeinträchtigen die Geschmeidigkeit des Pinsels. Auch aus hygienischen Gründen ist eine gründliche Reinigung zu empfehlen. Im Handel sind spezielle Reinigungsmittel für Kosmetikpinsel erhältlich. Alternativ können sie auch mit einem milden Shampoo gesäubert werden. Falls der Pinsel nur von einer Person verwendet wird, reicht es, die Pinsel einmal pro Woche zu reinigen. Nachdem Ausspülen werden die Pinsel vorsichtig wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht und bei Zimmertemperatur getrocknet.