Die richtige Gesichtspflege lässt Ihr Gesicht erstrahlen
Das Gesicht ist immer das Erste, was unser Gegenüber registriert. Ist es ungepflegt, so macht das keinen guten Eindruck. Mit einem gepflegten Äußeren hinterlässt man nicht nur einen positiven Eindruck bei seinem Gegenüber, man fühlt sich sogar besser, was unter Umständen auch zu einem besseren und stärkeren Selbstbewusstsein führt. Gerade das ist es doch, wie Sie in der Geschäftswelt auftreten wollen, gepflegt und selbstbewusst.
Richtig gepflegt
Nach einer gründlichen Reinigung sollte die Pflege in keinem Fall zu kurz kommen. Der Handel bietet daher eine große Anzahl verschiedener Beautyprodukte wie zum Beispiel Cremes und Wässerchen, die für eine optimale Pflege unabdingbar geworden sind. Um Ihr Gesicht für die nachfolgende Pflege vorzubereiten, empfiehlt sich die Verwendung eines
Gesichtswassers, dieses entfernt Rückstände und reinigt Ihr Gesicht gründlich. Danach können Sie eine
Gesichtscreme verwenden, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt ist, denn für jeden Hauttyp sind ganz spezielle Produkte erhältlich. So gibt es Cremes für fettige, trockne, reife oder Mischhaut oder speziell für einzelne Gesichtspartien.
Weiterhin gibt es Produkte für den Tag oder die Nacht, die mit ihren speziellen Inhaltsstoffen die Haut vor täglichen Umwelteinflüssen schützen oder über Nacht regenerieren.
Perfekt retuschiert
Die wenigsten Menschen verfügen von Natur aus über eine perfekte und makellose Haut. Diverse Utensilien und Produkte können jedoch kleinere Unebenheiten, Rötungen oder Pickel perfekt abdecken und retuschieren. Dank Abdeckstift,
Make-up und den dafür benötigten
Schminkpinsel sowie Schwämmchen können Sie Ihr Gesicht ins rechte Licht rücken. Benutzen Sie zunächst den Abdeckstift und anschließend ein Make-up. Achten Sie jedoch bei der Wahl der Abdeckprodukte auf die richtige Farbwahl, damit die Retusche nicht so sehr auffällt und sich perfekt Ihrer Hautfarbe anpasst.
Ein kleiner Tipp
Verwenden Sie Abdeck- und Make-up-Produkte immer sparsam, da Ihr Gesicht sonst schnell künstlich oder zugekleistert wirken könnte. Ein dezentes Make-up unterstreicht Ihre Gesichtszüge und lässt Ihren Teint frisch und strahlend wirken.
Nach einem langen Tag
Umwelteinflüsse, Make-up und Stress hinterlassen täglich ihre Spuren auf unserer Haut. Gönnen Sie ihr eine entsprechende Pause und verwöhnen Sie Ihr Gesicht mit einem Dampfbad oder einem
Gesichtspflegeöl. Eine leichte Massage fördert die Durchblutung und sorgt für ausreichend Entspannung nach einem harten und anstrengenden Arbeitstag. Mit einer kühlenden
Augenmaske können Sie müde Augen und Schwellungen bekämpfen und sehen im Handumdrehen wieder topfit aus.
Bei Mercateo finden Sie zahlreiche Produkte für eine optimale Gesichtspflege und makellose Haut sowie eine Vielzahl an Pinseln, Tüchern und allem, was Sie für eine perfekte Pflege für Gesicht, Haare und Körper benötigen.