Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen HDMI haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie! Audio unterstützt. Optional USB-Stromversor...
Mit diesem Adapter können Sie HDMI in DVI umwandeln. Damit können sie ein HDMI-Gerät wie z.B. einen Flachbildschirm mit einem HDMI-Kabel an die Grafikkarte ihres Computers anschließen. Bitte beacht...
Beim DisplayPort handelt es sich um einen Port-Standard für digitale Audio- und Videodaten. Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen Disp...
Mit diesem intelligenten Adapter in Ihrer Notebook-Tasche können Sie sich mit einem Bildschirm oder Projektor verbinden, ganz gleich ob diese mit HDMI, DVI oder VGA-Ports ausgestattet sind. Stellt ...
Mit diesem Adapter können Sie eine HDMI-Verbindung um 90 Grad biegen, was besonders nützlich ist, wenn sich Ihr Bildschirm nahe an der Wand befindet oder Sie einen Flachbildschirm an der Wand insta...
Mit der Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter können Sie über den HDMI-Eingang des Fernsehers qualitativ hochwertige Audio- und Videodaten von Ihrem PC auf Ihren Fernseher übertragen.
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen HDMI haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen Mini DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!
Mit dem Sandberg All-In-1 Display Adapter Hub erhalten Sie eine elegante Lösung für Ihren Konferenzraum, über die alle Gäste unabhängig vom jeweiligen Gerätestecker ihre Laptops mit dem an den Disp...
Mit dem Sandberg HDMI Capture Link zu USB erhalten Sie einen HDMI-EINGANG-Anschluss für Ihren hochwertigen Videokamera mit einer Auflösung bis zu 4K. Auf diese Weise können Sie Ihre hochwertige Vid...
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!