Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Rollwagen  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Rollwagen finden Sie am Ende der Seite
„Rollwagen“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Rollwagen
^

Transportwagen für Lager und Werkstatt

Mit Transportwagen wird dafür gesorgt, dass der Warentransport innerhalb eines Betriebes, Unternehmens oder Geländes ohne großen Aufwand und problemlos durchgeführt werden kann. Transportwagen kommen dann zum Einsatz, wenn große Transportmöglichkeiten wie Stapler oder Hubwagen zum Beispiel aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht nutzbar sind. Die große Anzahl an verschiedenen Ausführungen ermöglicht ein großes Einsatzgebiet, wobei für die verschiedenen Anwendungsgebiete unterschiedliche Transportwagen zur Verfügung stehen. Damit stellen diese eine bedeutende Hilfe zum Beispiel in großen Lagerhallen, aber auch in Verkaufsräumen und anderen gewerblichen Betrieben dar. Transportwagen erfüllen eine wichtige innerbetriebliche Funktion, da zahlreiche Arbeitsgänge bzw. Arbeitsvorgänge durch deren Einsatz vereinfacht, beschleunigt und verbessert werden können. Viele Betriebs- und Lagerarbeiten wären heutzutage ohne die Hilfe dieser Wagen kaum mehr denkbar.

Viele Bauarten für viele Einsatzbereiche

Ob es sich um einen Rollwagen, Hubwagen, Etagenwagen oder Werkstattwagen handelt, die Einsatzbereiche von Transportwagen sind vielfältig. Man unterscheidet beispielsweise zwischen Hubwagen, Plattformwagen, Werkstattwagen oder Servicewagen. Während Reifenwagen von Reifenhändlern und Werkstätten verwendet werden, erleichtern  Silowagen den Transport von Schüttgut zu transportieren, da diese durch die Bodenöffnung auch einfach zu entleeren sind.
Plattformwagen ermöglichen den vielfältigen Einsatz, da sie aufgrund ihrer Bauweise unterschiedlichste Waren transportieren und befördern können. Dabei entscheidet die Plattform über den jeweiligen Verwendungszweck, da diese so gestaltet ist, dass die zu transportierenden Waren passend darauf gesetzt werden können. Hubwagen sind beinahe in jedem Unternehmen im Einsatz. Sie ermöglichen, auch mehrere Hundert Kilogramm schwere Waren und Lasten problemlos zu transportieren. Eine Gabel mit zwei Metallzinken kann problemlos Paletten aufheben. Durch die Rollen und mit Hilfe einer Hydraulikpumpe erfolgt ein einfacher innerbetrieblicher Warentransport.
Etagenwagen werden nicht nur von Lebensmittelgeschäften und Paketbeförderungsunternehmen verwendet, sondern erleichtern auch in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen die tägliche Arbeit. Auch Werkstattwagen stellen eine Gruppe der Transportwagen dar. Diese werden in der Kfz-Branche in Werkstätten eingesetzt und erlauben ein sicheres und ordentliches Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen, die für die tägliche Arbeit notwendig sind. Je nach dem Umfang der Werkstätte gibt es diese Transportwagen in größeren und kleineren Ausführungen.

Transportwagen für den Spezialeinsatz

Spezielle Ausführungen von Transportwagen werden vorwiegend im Bereich Hotel und Gastgewerbe eingesetzt. Hierfür gibt es Transportwagen, die die unterschiedlichen Arbeiten auf diesem Gebiet erheblich vereinfachen. Dabei kann es sich um einen Abräumwagen, Servierwagen, Zubereitungswagen oder Tischdeckenwagen ebenso handeln wie um einen Gepäcktransportwagen oder Hotelwagen. Der Aufbau dieser speziellen Transportwagen richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Abräumwagen bieten ausreichend Platz für Geschirr und Gläser und kann durchaus auch als Servierwagen verwendet werden, während Gepäcktransportwagen nur für den Transport von Gepäck in Hotelanlagen verwendet werden. Hier kommen auch Zimmer-Service Wagen zum Einsatz, die für die Reinigung von Hotel- und Fremdenzimmern eine wertvolle Hilfe darstellen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Rollwagen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG