Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Raucherunterstand

  Raucherunterstand  (216 Angebote unter 27.960.801 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „raucherunterstände“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Raucherunterstand“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Raucherunterstand"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Raucherunterstand
^

Raucherkabine oder Raucherunterstand - eine gute Lösung für Raucher und Nichtraucher

Durch die Arbeitsstättenverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor dem Tabakrauch rauchender Kollegen zu schützen. Das Rauchen in gemischten Aufenthaltsräumen ist aus diesem Grund in den meisten Betrieben nicht mehr gestattet. Rauchende Mitarbeiter sind daher gezwungen, für eine Rauchpause ins Freie zu gehen. Dies ist bei schlechtem Wetter nicht nur unangenehm, sondern kann auch sehr zeitraubend sein, je nach Betriebsgröße und Unternehmensstruktur. Auch gastronomische Einrichtungen greifen auf Raucherkabinen zurück. Während einfach Raucherstehtische keinen Schutz bei Regen oder Wind geben, bieten Kabinen und Unterstände praktische Unterstellmöglichkeiten. Dabei lässt sich zwischen Varianten für den Innen- und Außenbereich wählen.

Raucherkabinen für Innenräume

Raucherkabinen für Innenräume sind vor allem für Betriebe mit einem großen Betriebsgelände eine sinnvolle Anschaffung. Wenn Mitarbeiter keine langen Wege für ihre Raucherpause benötigen, werden Arbeitszeit oder Erholungszeit gespart. Mit solchen geschlossenen Raucherkabinen können im Gebäude Raucherzonen eingerichtet werden. Der Rauch wird durch ein spezielles Filtersystem in der Kabine gefiltert, so dass kein Tabakrauch nach außen dringen kann. Je nach gewähltem Modell sind solche Raucherkabinen mit einer Luftabsauganlage in der Decke und einem Filtersystem ausgestattet. Die gefilterte und vom Tabakrauch gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeleitet oder wird durch einen Luftschacht nach außen geleitet, je nach gewählter Variante. Die meisten Hersteller bieten flexible Lösungen für Raucherkabinen an, Größe und Ausstattung können nach individuellen Anforderungen gewählt werden. So gibt es Raucherkabinen für eine oder für mehrere Personen, mit Sitzgelegenheiten, brandsicheren Aschern Auffangsystemen und vielem mehr.

Raucherunterstand für den Außenbereich

Eine Alternative zur Raucherkabine für Innenräume ist ein Raucherunterstand, der im Freien installiert wird. Hier handelt es sich um einen überdachten geschlossenen oder offenen Pavillon, der rauchenden Mitarbeitern Schutz vor der Witterung bietet. Die Auswahl an Modellen reicht von einer einfachen Überdachung bis hin zu großflächigen, komplett geschlossenen Pavillons für viele Personen. Auch die Innenausstattung der Raucherkabinen für den Außenbereich ist variabel. Sitzgelegenheiten für Raucher sind ebenso möglich, wie Aschenbecher (zum Beispiel Sicherheitsascher, Standascher oder Kombiascher) oder ein Luftfilter.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.