Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Papierhandtücher

  papierhandtücher airflex  (96 gefilterte Angebote unter 27.902.574 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 34,17*
 Packung 
Topseller
ab € 2,40*
 Stück 
Topseller
ab € 22,47*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Papierhandtücher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts

Papierhandtücher: Auf das Material kommt es an!

Saugfähig und reißfest – das sind Hauptmerkmale von Papierhandtüchern. Nichts ist unangenehmer als ein komplett durchnässtes Papierhandtuch, dass sich beim Händetrocknen quasi in der Hand „auflöst“. Das patentierte AIRFLEX*-Material von Kimberly-Clark Professional* zeichnet sich durch überragende Saugfähigkeit und Reißfestigkeit aus – und das sogar in nassem Zustand. Darüber hinaus werden bei der Herstellung bis zu 17 % weniger Fasern verbraucht als bei Standardmaterialien. Das bedeutet weniger Materialverbrauch und eine geringere Abfallmenge.
Grafik

AIRFLEX*-Material

Papierhandtücher aus dem patentierten AIRFLEX*-Material lieben Wasser! Das liegt an dem besonderen Herstellungsverfahren. Viele herkömmliche Papierhandtücher werden in der Produktion durch starken Druck einer Trockenwalze getrocknet. Dadurch werden die Fasern meist dicht gepresst und liegen eng aneinander, wodurch die Wassertropfen nur sehr langsam einziehen können. Das AIRFLEX*-Material wird während der Herstellung mit Heißluft getrocknet. Dadurch entsteht eine einzigartige Faserstruktur mit feinen Zwischenräumen. Diese Faserstruktur sorgt für eine höhere Saugfähigkeit und Reißfestigkeit. Die Papierhandtücher sind zudem besonders weich.

Die passende Marke für Ihre individuellen Anforderungen

So individuell jedes Unternehmen ist, so individuell sind auch die Anforderungen an Papierhandtücher. Mit den Marken Kleenex® und Scott® unterstützt Sie Kimberly-Clark Professional*, gesunde und hygienische Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein unvergleichliches Erlebnis

Gesteigerten Komfort, wie man ihn von zu Hause kennt – für hochwertige Waschräume mit Kleenex®

Unübertroffene Hygiene

Waschräume können eine der Hauptquellen für Kontaminationsrisiken sein – behalten Sie die Kontrolle mit Scott® Control™

Zuverlässige Effizienz

Die Kosten für die Versorgung des Waschraums haben Einfluss auf das allgemeine Geschäftsergebnis – verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit Scott® Essential™

Die Formatfrage

Prinzipiell kann zwischen Falthandtüchern und Rollenhandtüchern unterschieden werden. Falthandtücher sind die beste Wahl, wenn es auf Komfort und Hygiene ankommt. Je nach Anwendungs- und Einsatzbereich sind unterschiedliche Faltungen erhältlich. Rollenhandtücher sind hervorragend für stark frequentierte Waschräume geeignet. Rollenlängen von bis zu 350 Meter sorgen für lange Befüllungsintervalle.
Grafik

Interfold-Format »

Bei dieser Art der Faltung handelt es sich um zwei ineinander gelegte Bahnen, die die Entnahme von einzelnen vollentfalteten Blättern ermöglichen. Papierhandtücher in diesem Format sind die beliebtesten Falthandtücher bei Kimberly-Clark Professional*. Die einzelnen Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen Benutzer berührt worden zu sein und sind damit besonders einfach und hygienisch bei der Entnahme.
Grafik

Multi-Fold Format »

Diese Papierhandtücher sind überlappend und schmaler gefaltet als Interfold-Handtücher. Dadurch passen sie in viele gängige Spender. Die Multifold-Tücher von Kimberly-Clark Professional haben eine Scott-/Kleenex-Markenprägung.

Die unterschiedlichen Faltungsarten

Die Faltung beschreibt wie die einzelnen Blätter zu- oder ineinander gelegt sind. Man unterscheidet Lagenfaltung und verschiedene Zick-Zack-Faltungen. Je nach der Falzungen der Blätter ergeben sich unterschiedliche Entnahmeeigenschaften.

Rollenhandtücher »

Grafik Saubere und gut ausgestattete Waschräume sind wichtig für eine kompromisslose Sauberkeit und für den alltäglichen Schutz vor Bakterien. Mit den Rollhandtüchern werden genau diese Anforderungen erfüllt. Weich und komfortabel sowie ultra-absorbierend und langlebig dank spezieller Airflex*-Technologie, sorgen die Papierhandtücher für optimale Hygieneverhältnisse in öffentlichen Waschräumen, in der Werkstatt oder im Haushalt. Verpackt in bis zu 350m langen Rollen, ist die Papierlänge stets kontrollierbar und es können somit effizient Kosten eingespart werden.

Handtuchspender »

Grafik Egal, ob für stark frequentierte Waschräume in öffentlichen Gebäuden, für kleine Anwendungs-bereiche am Arbeitsplatz oder in Umgebungen, in denen zum Beispiel Kreuzkontaminationen und die Verbreitung von Keimen unter allen Umständen verhindert werden müssen: Kimberly-Clark Professional* bietet ein umfassendes Spendersortiment. Und das nicht nur mit unterschiedlichen Größen! Zahlreiche Designs sorgen in jeden Anwendungsbereich für ein ansprechendes Waschraum-Ambiente!

Über Kimberly-Clark Professional™ »

Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott® sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen sowie der produzierenden Industrie.

1 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare. Published by the World Health Organisation, 2009


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.