Übersicht | "Paletten Kunststoff Überzug"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Palettenüberzug aus Kunststoff, ohne Rand, 5 Stück (11 Angebote) Dieser Überzug ergibt auf allen Paletten im Euro-Mass eine geschlossene hygienische Oberfläche und ist zudem leicht zu reinigen. Hergestellt aus ABS-Recyclingmaterial. Erhältlich mit oder ohne Stap... |
KIGA Kunststofftechnik 3050 |
ab € 23,135* pro Stück |
| |
|
|
ab € 253,44* pro Stück |
| |
Palettenüberzug aus Kunststoff, mit Rand, 5 Stück (11 Angebote) Dieser Überzug ergibt auf allen Paletten im Euro-Mass eine geschlossene hygienische Oberfläche und ist zudem leicht zu reinigen. Hergestellt aus ABS-Recyclingmaterial. Erhältlich mit oder ohne Stap... |
KIGA Kunststofftechnik 3051 |
ab € 25,58* pro Stück |
| |
|
KIGA Kunststofftechnik 3052 |
ab € 16,86* pro Stück |
| |
|
KIGA Kunststofftechnik 3051 |
ab € 16,90* pro Stück |
| |
|
KIGA Kunststofftechnik 3050 |
ab € 16,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 161,61* pro Paket |
| |
|
|
ab € 161,87* pro Paket |
| |
|
|
ab € 161,68* pro Paket |
| |
|
|
ab € 18,69* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Paletten Kunststoff Überzug | | | Palettenabdeckung im Lager
Ob im Lager oder beim Transport – Paletten wie zum Beispiel die Europalette oder die Holzpalette sind für die Lagerung oder das Bewegen von Waren unverzichtbar. Zur Veredelung der meist aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigten Paletten können Palettenabdeckungen eingesetzt werden.
Die Vorteile
Bei der Palettenabdeckung handelt es sich um hygienische Kunststoffauflagen, die einfach über die auf den Paletten gestapelten Waren befestigt, auf dem Palettenboden oder zwischen einzeln gestapelten Warenschichten ausgelegt werden. Dabei wird trotz einfacher Montage ein sicherer Halt gewährleistet. Die Größe der Abdeckung variiert je nach Palettengröße. Bei der Wahl der jeweiligen Abdeckung gilt es, auf die Größe der Palette selbst zu achten, aber auch das entstehende Produktvolumen einzubeziehen. Die Palettenabdeckung sorgt während des Transportes für einen optimalen Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit und kann beim Leertransport raumsparend auf der Palette platziert und gestapelt werden. In jedem Fall sorgt die Abdeckung für eine saubere und geschlossene Oberfläche.
Einfach stapelbar durch eine glatte Oberfläche
Auch wenn die zu transportierenden oder gelagerten Produkte gut verpackt sind, können Einflüsse wie Staub, Schmutz, Nässe oder Feuchtigkeit zu Beschädigungen an den Produkten führen. Hierfür schafft eine Palettenabdeckung Abhilfe. Werden mehrere Paletten übereinander gestapelt, ist es empfehlenswert, Abdeckungen mit einer Anti-Rutschkante oder integrierten Stegen zu verwenden. Dadurch wird ein Abrutschen der oberen Palette verhindert.
Einsatzgebiete
Palettenabdeckungen finden neben der Lagerung und dem Transport auch in Verkaufs- oder Schauräumen Verwendung. Wird zum Beispiel eine Ware im Verkaufsraum auf Paletten präsentiert, so bietet eine passende Abdeckung die Möglichkeit, die unschöne Palette dezent zu verdecken. Hierfür wird die Palettenabdeckung einfach auf die leere Palette gelegt und die Produkte anschließend zur Präsentation auf die Abdeckung gestapelt.
|
|