Notschlüsselkästen - den Schlüssel immer griffbereit
Notfälle, in denen man einen Schlüssel benötigt, gibt es in unterschiedlichen Formen. So kann es sein, dass man nur den eigenen Schlüssel verlegt hat und an einen Ersatzschlüssel kommen muss, ohne Zugang zum Büro zu haben. Oder die Fertigungsanlage muss per Schlüssel abgeschalten, die Notfalltür wieder geöffnet werden oder aber der Zugang zu einem wichtigen Gebäudekomplex ist durch eine Tür versperrt und lässt kein Durchkommen zu. In all diesen Fällen sollten Sie gewappnet sein und vorab die Möglichkeit eines Notschlüsselkastens in Betracht ziehen.
Sicher verwahrt
Notschlüsselboxen können viel
Sicherheit bieten. So wird der Schlüssel nicht nur gut sichtbar aufbewahrt, um im Ernstfall schnell gefunden zu werden, sondern er wird auch sicher verwahrt und gegen den zu einfachen Zugriff durch Unbefugte geschützt. Er erleichtert einerseits den leichten Zugang mit einem passenden Schlüssel oder durch Zerschlagen der Notfallscheibe, die in den Notschlüsselkasten integriert ist, andererseits ist ein einfaches Entnehmen des Schlüssels wie von einem
Schlüsselbrett nicht möglich, da der Schlüssel komplett von der Box umgeben ist.
Notschlüsselkasten vs. Schlüsselschrank
Die beiden Aufbewahrungsgegenstände unterscheiden sich in der Anwendung. Der
Schlüsselschrank sorgt dafür, dass die vorhandenen Schlüssel ordentlich und übersichtlich eingeschlossen werden können. Ist er jedoch abgeschlossen, kommt man nicht mehr an dessen Inhalt, ohne ihn aufzubrechen und zu beschädigen. In diesem Fall kommt der Notschlüsselkasten zum Einsatz. Im Notschlüsselkasten wird nur ein Schlüssel verwahrt, der ebenfalls eingeschlossen ist. Dieser besitzt aber neben dem Schloss, welches zum Öffnen genutzt werden kann, noch eine Scheibe, die mit einem
Nothammer eingeschlagen werden kann. So kann auch ohne passenden Schlüssel der Zugriff schnell erfolgen und der Schlüsseldienst muss nicht geholt werden. Lange Wartezeiten und teure Einsätze des Profis werden dadurch vermieden. Bewahren Sie doch sicherheitshalber den Schlüssel für den Schlüsselschrank an einer sicheren und versteckten Stelle auf.
Gut sichtbar
Nicht nur Schlüssel, die zum Zutritt dienen, werden in Notschlüsselkästen aufbewahrt, oft geht es gerade in Industrieanlagen und auf Werksgeländen darum, im Notfall schnell handeln zu können und gegebenenfalls Anlagen ab- oder einzuschalten. So kann es passieren, dass eine Notfalltür geöffnet werden muss und gerade der passende Schlüssel fehlt oder dass ein Anlagenteil gestoppt werden muss, die Bedienung der Steuerelemente aber nur mit einem passendem Schlüssel möglich ist. Hierzu werden die Notfallschlüsselkästen in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes befestigt. Sie sind meist zur besseren Sichtbarkeit rot lackiert. So unterbleibt langes Suchen im Notfall. Rot wird als Signalfarbe wahrgenommen, die ein Achtung im Auge des Betrachters hervorruft.
Aufhängen oder einmauern
Wichtig ist auch die Befestigung der Notschlüsselbox. Soll dieser variabel sein und gegebenenfalls auch ummontiert werden, ist ein Modell zum Aufhängen ideal. So können Sie den Notschlüsselkasten in seiner Position, auch bei baulichen Änderungen, perfekt positionieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ihn einzumauern. In diesem Fall ist er fest mit dem Mauerwerk verankert und kann nicht mehr entfernt werden.
Austauschbare Scheiben
Die austauschbaren Scheiben machen den Notschlüsselkasten aus. Sie ermöglichen es mit einem Notfallhammer, der sich nach Möglichkeit im Lieferumfang befinden sollte, schnellen Zugriff auf den im Kasten deponierten Schlüssel zu erhalten. Durch den möglichen Scheibenaustausch lässt sich der Notschlüsselkasten mit wenigen Handgriffen und unter minimalem Materialeinsatz wieder reparieren. Dieser Austausch der
Ersatzscheibe ist gegenüber einem Schlüsseldienst eine sehr kostengünstige Variante.
Robust gearbeitet
Durch das verarbeitete Stahlblech können Sie den Notschlüsselkasten auch in Umgebungen aufhängen, die das Material vor Herausforderungen stellen. Große Hitze, Feuchtigkeit und Staub kommen in fast jedem Industriebetrieb vor. Die Stahlblechkonstruktion, die häufig noch pulverbeschichtet ist, um besser haltbar zu sein und gegen Chemikalien beständig zu werden, erlaubt es, Notschlüsselkasten auch im Außenbereich anzubringen. Das Stahlblech hält auch Schlägen und Krafteinwirkungen problemlos stand. Durch diese hervorragenden Materialeigenschaften ist er fast überall einsetzbar, ob im Bürogebäude, Keller, Industriebetrieb oder in Schulen und Wohnanlagen.
Schlüsselhaken
Überlegen Sie, wie viele Schlüssel im Notschlüsselkasten aufbewahrt werden sollen. Meist können Sie einen Schlüssel an einem einzeln angebrachten Schlüsselhaken anbringen. Einige Notschlüsselkästen bieten die Option, zwei Schlüssel gleichzeitig aufzubewahren. Beachten Sie dabei, dass der Notschlüsselkasten kein Schlüsselschrank ist und der schnelle Zugriff im Notfall auch sicherstellen soll, dass der richtige und passende Schlüssel gewählt wird. Zu viele Schlüssel verursachen nur langes Suchen und stiften Verwirrung wenn es Ernst wird.