Nierengürtel schützen vor vielen Belastungen
Die Nierengegend ist sehr empfindlich, wird zum Teil jedoch in Bezug auf Schutz und Kleidung vernachlässigt. Stöße, Druck, Kälte und Zugluft können zu ernsthaften Erkrankungen und Schmerzen führen. Bei vielen Tätigkeiten ist es unter dem Aspekt der
Ergonomie unverzichtbar, den Bereich des unteren Rückens und die Organe zu schützen. Nierengürtel gehören vor allem beim Motorradfahren zur Standardausrüstung, außerdem werden sie in den unterschiedlichsten Berufszweigen verwendet: Beim Militär, der Polizei und anstrengenden, körperlichen Arbeiten. Sie schützen die Muskulatur im Bereich der Lendenwirbel vor Unterkühlung und damit schmerzhaften Verspannungen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist der Schutz vor inneren Verletzungen durch eine stoßdämpfende Wirkung. Zudem werden die Organe bei hohen Vertikalbeschleunigungen gestützt.
Extrem leicht, flexibel und sicher
Moderne Nierengürtel werden nach den neuesten Erkenntnissen und aus hochwertigen Materialien angefertigt. Sie absorbieren den Schweiß, die Polsterung besteht bei vielen Modellen aus Ethylen-Vinylacetat (EVA). Dieser hochwertige Schaumstoff zeichnet sich neben seiner isolierenden Wirkung durch besondere Reiß- und Rutschfestigkeit aus. Er ist ungewöhnlich flexibel und strapazierfähig. Zusätzlich sorgt weiches Frottee für ein angenehmes Tragegefühl. Einige Modelle sind sogar mit reflektierenden Einsätzen versehen.
Mit Klettverschluss und Hosenträger für den perfekten Halt
Modelle ohne Träger lassen sich mit einem Handgriff umlegen und verschließen. Durch die praktischen Klettverschlüsse kann die Weite passend für den Träger eingestellt werden. Viele Nierengürtel werden mit eingearbeiteten, flexiblen und längenverstellbaren Hosenträgern angeboten. Dadurch ist ein perfekter Sitz auch bei körperlicher Betätigung sichergestellt. Auch diese Varianten sind in der Regel mit Klettverschlüssen versehen, für ein schnelles An- und Ausziehen.
Die Nierengürtel geben aufgrund ihrer Beschaffenheit auch dem Rücken ein Mindestmaß an Halt. Soll der Rücken jedoch professionell gestützt werden, ist die Nutzung eines
Rückenstützgurtes zu empfehlen. Wird der Nierengürtel an Orten verwendet, in denen mechanische Risiken fortwährend auf den Körper einwirken, ist es ratsam, zusätzlich einen
Ellenbogenschutz oder auch einen Knieschutz zu tragen.