Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Montagetritt

  Montagetritt  (555 Angebote unter 27.906.787 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Montagetritt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Montagetritt"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Montagetritt
^

Der Montagetritt – die kleine Leiter mit großer Wirkung

Mit den kleinen Leitern können Höhenunterschiede leicht überwunden werden. Sie sind sicher, schnell zusammenklappbar und transportabel. Montagetritte sind mit einer bis sieben Stufen ausgestattet. Als Klapptritt sind sie sehr platzsparend, als Rolltritt erleichtern sie den Transport und als Podeste machen sie die Arbeit in einer bestimmten Höhe leichter.

Die Ausführungen der Montagetritte

Auch wenn es im ersten Moment so scheinen mag: Tritte sind nicht mit Schmerzen verbunden. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, Schmerzen zu vermeiden. Es sind Hilfsmittel, die dann eingesetzt werden, wenn die menschliche Körperhöhe nicht ausreicht. Beispielsweise Waren aus einem Regel nehmen, das nicht in Sichthöhe liegt, oder Arbeiten über Kopf an einer Zimmerdecke auszuführen, für solcherlei Arbeiten sind Montagetritte als kleine Leitern gedacht. Tritte können aber auch mobile Treppen sein und kleinere Höhenunterschiede überwinden. Das Betreten von Ladeflächen an Transportern ist mit Tritten einfach und knieschonend. Die kleinen Helfer der Steigtechnik können aber auch die Aufgabe einer Leiter übernehmen, mit einem Plus an Sicherheit. Als Arbeitsplattformen erleichtern sie das lange Stehen in einer bestimmten Höhe, dabei sind sie deutlich sicherer und bequemer als Leitern.

Das Arbeitspodest

Arbeitspodeste erinnern in ihrer Funktion an Gerüste. Auf dem Podest stehend sind Arbeiten in einer gewissen Höhe problemlos und sicher möglich. Die Podeste sind in der Regel nur auf eine Person ausgelegt. Als Arbeitspodest können auch solche Montagetritte bezeichnet sein, die über mehrere Stufen verfügen. Es sind mobile Treppen, die nur einseitig betreten werden können.

Der Klapptritt

Der Klapptritt erinnert von allen Montagetritten am stärksten an seine große Verwandtschaft. Als Leitern mit nur wenigen Stufen können die Klapptritte schnell und platzsparend verstaut werden. Die beiden Teile der Trittleiter sind für den Einsatz in einem Winkel von 50 Grad aufzustellen.

Der Rolltritt

Rolltritte haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind schnell von einem Ort zum nächsten bewegt und meist von sehr kompakter Bauform. Das Gehäuse erinnert an einen Hocker. Der Aufstieg gelingt mit zwei Schritten, der erste Schritt auf die untere Ebene, der zweite auf die obere, standsichere Stufe. Die Gesamthöhe variiert von vierzig bis siebzig Zentimetern. Die Rolltritte sind leichtgewichtig, durch ihre Rollen können sie leicht und ohne Muskelkraft bewegt werden.

Arbeitssicherheit an erster Stelle

Noch immer häufig zu sehen: Eine Leiter wird von zwei Personen verwendet. Auf einem Arbeitspodest stehen zwei Menschen. Als Grundregel gilt: Tritte dürfen nur von einem Menschen bestiegen werden. Eine zu hohe Last gefährdet die Sicherheit. Die Montagetritte sind stabil gebaut, können jedoch von der Überbelastung Schaden nehmen. Bleibt er unbemerkt, können in der Folge Unfälle geschehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.