Montagekleber sind Hochleistungsklebstoffe mit vielen Einsatzmöglichkeiten
Montagekleber sind
Klebstoffe mit extrem hoher Adhäsion, dies ist der Fachausdruck für die Klebefestigkeit am Werkstück. Unter Kohäsion versteht man die Festigkeit des Klebstoffes selbst, die bei Montageklebern ebenfalls sehr hoch ist.
Stabile Verbindung
Das Anwendungsspektrum von Montageklebern ist aufgrund ihrer Formelvielfalt groß. Sie sind in der Lage, extrem stabile Verbindungen zwischen den meisten im Bau verwendeten Materialien herzustellen. Da ihre Tragfähigkeit 100 kg und mehr pro qm betragen kann, lassen sich auch schwere Teile mit Montagekleber dauerhaft verkleben. Arbeitsprozesse wie zum Beispiel Schrauben, Dübeln oder Nageln werden heutzutage teilweise sogar durch Verklebungen ersetzt.
In vielen Fällen sind Konstruktionen mit Montagekleber vorteilhaft, da die meisten Produkte aufgrund ihrer hohen Viskosität Fügetoleranzen bis 3 cm ausgleichen können und somit materialbedingte Spannungen reduzieren.
Die spezifischen Anwendungsgebiete unterscheiden sich von Produkt zu Produkt, sie können den Angaben der Hersteller entnommen werden.
1-Komponenten und 2-Komponenten-Montagekleber
Grundsätzlich wird zwischen 1-Komponenten- und 2-Komponenten-Montageklebern unterschieden. Erstere härten durch Reaktion mit Feuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit) oder physikalisch durch Trocknung aus. Bei Letzteren müssen vor der Anwendung Klebstoff und Härter miteinander gemischt werden.
Weitere Unterschiede bestehen in der chemischen Zusammensetzung. Die wichtigsten Produktgruppen werden im Folgenden vorgestellt.
Montagekleber auf der Basis von Epoxidharz
Klebstoffe aus
Epoxidharz sind immer 2-Komponenten-Klebstoffe. Montagekleber aus dieser Produktgruppe weisen die höchste Adhäsion und Kohäsion auf, besonders beim Verkleben von Metallen. Sie werden für großflächige Verklebungen gerne verwendet, aber auch im Fahrzeug- und Flugzeugbau. Die Aushärtung wird durch eine warme Umgebungstemperatur beschleunigt.
Polyurethan Klebstoffe
Polyurethan- oder PUR-Montagekleber sind sowohl als 1-Komponenten- als auch als 2-Komponenten-Klebstoff erhältlich. Die 1-Komponenten-Produkte werden jedoch wesentlich häufiger verwendet. Da Polyurethan auch über dichtende Eigenschaften verfügt, können viele der angebotenen Produkte auch zum Abdichten von nicht-saugenden Materialien verwendet werden.
Montagekleber auf der Basis einer Acrylat-Dispersion
Montagekleber auf der Basis einer Acrylat-Dispersion sind wasserbasierende, lösungsmittelfreie Klebstoffe. Sie härten physikalisch durch Trocknen aus. Sie eignen sich besonders gut zum Verkleben von Holz, Fliesen, Fensterbänken und Ähnlichem auf Beton, Putz, Ziegel, Mörtel oder Holz. Auf Untergründen, die Teer oder Bitumen enthalten, sowie auf Gips haften sie weniger gut. Auch für unbehandelte Metalle sind sie nicht geeignet, da sie die Korrosionsanfälligkeit von Metallen erhöhen.
Montagekleber aus Naturkautschuk
Auch auf der Basis von Naturkautschuk werden Klebstoffe angeboten, die als Montagekleber bezeichnet werden. Diese sind mit den Montageklebern der anderen Produktgruppen jedoch nicht vergleichbar. Sie können nicht auf dem Bau oder für das Verkleben schwerer Teile verwendet werden. Sie werden vorwiegend im
Modellbau eingesetzt. Pappe, Papier, Folien und Karton lassen sich mit diesen Klebstoffen sehr gut verkleben. Der Vorteil dieser Produkte liegt darin, dass sich Teile bei einseitiger Bestreichung wieder voneinander lösen lassen. Kleber auf der Basis von Naturkautschuk sind ungiftig und umweltfreundlich.
Die Verarbeitungszeit
Die angebotenen Produkte unterscheiden sich wesentlich bei der Verarbeitungszeit, die von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde reichen kann. Produkte mit einer niedrigen Verarbeitungszeit sind ideal, um Verklebungen an vertikalen Flächen zu verwirklichen, beispielsweise beim Anbringen einer Platte auf einer Wand. Klebstoffe mit einer vergleichsweise hohen Verarbeitungszeit werden bevorzugt, wenn es sich um horizontal angebrachte Verklebungen handelt und es zudem wichtig ist, dass die Möglichkeit einer Korrektur gegeben ist. Beispiele hierfür sind das Verkleben von Fliesen oder Laminat.
Die Vorbereitung der Klebeflächen
Für ein optimales Ergebnis ist es notwendig, die Klebeflächen gründlich zu reinigen. Sie sollten frei von Schmutz und Fett sein. Metall kann beispielsweise mit
Aceton gründlich entfettet werden. Die vom Hersteller angegebene Adhäsion bezieht sich immer auf optimal vorbereitete Materialien.
Bei Kunststoffen und Silikon kann es nötig sein, die Oberflächen mit einem
Primer zu behandeln, um eine Ionisierung der Oberfläche zu erreichen. Dies ist jedoch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Hinweise für die Eignung des Montageklebers für einzelne Materialien und eventuelle Vorbereitungsmaßnamen müssen den Herstellerangaben entnommen werden.
Allgemeine Hinweise
Montagekleber enthalten meistens gesundheitsgefährdende Stoffe. Bei der Verarbeitung sind die Sicherheitshinweise des Herstellers sowie empfohlene Schutzmaßnahmen (Schutzmaske, Lüftung etc.) einzuhalten. Entleerte Verpackungen und Bauteile, die Montagekleber enthalten, gehören zum Sondermüll.