Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: mobile sat-anlage kathrein
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mobile Sat-Anlage

  Mobile Sat-Anlage  (15 Angebote unter 27.585.916 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile Sat-Anlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mobile Sat-Anlage"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Mobile Sat-Anlage
^

Mit der mobilen Sat-Anlage auch an ungewöhnlichen Orten Empfang haben

Mobile Sat-Anlagen erlauben Ihnen – im Gegensatz zu großen Sat-Komplettanlagen - unterwegs während kurzen Stopps oder längeren Aufenthalten Radio und Fernsehen per Satellit zu empfangen. Der Empfang ist dabei nicht auf Deutschland beschränkt. Die Empfangstechnik ist vor allem auf Camper als Zielgruppe zugeschnitten, können aber in vielen anderen Bereichen wie zum Beispiel auf Messen, Parkplätzen oder Baustellen genutzt werden. In der Regel werden die Komponenten für den Empfang in einem Koffer geliefert, in dem Sie diese später weiterhin komfortabel transportieren können. Der Lieferumfang ist angebotsabhängig. Meist gehören ein Receiver, das nötige Anschlusskabel, die Sat-Schüssel und der LNB sowie ein Befestigungssystem sowie Tools zum Ausrichten der Anlage zum Lieferumfang. Viele Modelle können auch an einem 12 V-Anschluss betrieben werden.

Kleine Sat-Spiegel für kompakte Transportmaße des Sets

Mobile Sat-Anlagen erhalten Sie überwiegend mit kleinen Sat-Spiegeln. Diese reichen für den Empfang von digitalen Satellitensignalen aus. Gegenüber den großen Spiegeln stationärer Anlagen verfügen die kleinen Modelle nicht über umfangreiche Schlechtwetter-Reserven. Auch bei ungünstigen Empfangsbedingungen lassen sich mit diesen kleinen, mobilen Lösungen in der Regel nicht so gute Ergebnisse erzielen wie mit einem großen Spiegel.

Tipps für die Wahl einer mobilen Sat-Anlage

  • Nicht alle Angebote für mobile Sat-Anlagen beinhalten die gleichen Komponenten. So ist der Receiver nicht in allen Angeboten enthalten. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob das Set alle von Ihnen benötigte Komponenten enthält. Bedenken Sie dabei auch, dass Sie bei jedem Standortwechsel die Anlage neu ausrichten müssen. Dazu benötigen Sie unter anderem Halterungen wie zum Beispiel einen Saugfuß und Geräte, die Ihnen helfen, die passende Ausrichtung der Anlage zu finden.
  • Für Fernsehen in HDTV-Qualität wählen Sie eine mobile HDTV-SAT-Anlage.
  • Moderne Features wie PVR ready, TimeShift oder EPI sind bei mobilen Anlagen nicht selbstverständlich, aber möglich. Sollten Sie auf diese Features Wert legen, prüfen Sie die Produktbeschreibung auf den Inhalt dieser Leistungsmerkmale.
  • Wenn Sie die Anlage am Wohnmobil, Transporter oder Auto nutzen wollen, können Sie ein Modell mit 12 V-Anschluss nutzen.
  • Möchten Sie ein LKW Bordnetz für die Spannungsversorgung einer mobilen Sat-Anlage nutzen, achten Sie auf passende Adapter. Die LKW-Spannungsversorgung liegt oft bei 24 Volt und die Anlagen unterstützen meist nur 230 Volt oder 12 Volt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.