|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Mehrzweck-Schrank"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Mehrzweck-Schrank | |  | Der Mehrzweckschrank als Multitalent
Der Mehrzweckschrank ist vielseitig einsetzbar: Der Schrank ist nicht nur als Büroschrank, sondern auch in der Werkstatt oder im Labor nutzbar, sofern nicht bestimmte EDV-Schränke, Sozialraumschränke, Lagerschränke oder Sicherheitsschränke als Spezialschränke vorgeschrieben sind. Der Mehrzweckschrank wird auch gerne als Allzweckschrank oder Multifunktionsschrank bezeichnet.
Umsortieren leicht gemacht
Will man die Schrankaufteilung im Zuge der Zeit verändern, weil sich der Platzbedarf erhöht hat, ist es sehr praktisch, wenn Fachböden nachgerüstet werden können. Vorteilhaft ist es daher, wenn der Schrank über eine ausreichende Rasterung für Regalbodenhalter verfügt. Zum Teil ist auch eine Aufteilung in zwei senkrechte Abteile von Vorteil, etwa wenn man neben dem Putzeimer auch noch langstielige Besen oder Schrubber aufbewahren muss. Ein zusätzlicher Haken für einen Arbeitskittel oder eine kleine Kleiderstange für einen oder zwei Bügel runden dann die Funktionalität ab. Mit einem geschlossenen Mehrzweckschrank kann man den Inhalt sicher vor Staub und mit Schloss auch zusätzlich gegen Verlust schützen. Je nach Platzangebot können anstelle von Flügeltüren auch Schiebetüren oder Rolladentüren gewählt werden. Der Mehrzweckschrank Fall Raumressourcen, weil er die Stellfläche bzw. Ablagefläche vervielfacht.
Überlegungen zum Material
Den Universalschrank ist unter anderem aus Metall oder Holz erhältlich. Ist wie in Werkstätten mit größeren Temperaturschwankungen zu rechnen, sollte man Metall bevorzugen, weil Holz sonst zu viel arbeitet und der Schrank sich verziehen könnte. In Büros und Laboren, wo gleichmäßige Temperaturen herrschen, findet man daher oft Holzschränke. Holzschränke sehen wohnlicher aus, dafür haben Metallschränke meist die höhere Tragekraft.
|
|
|  | |  |