Magnetkartenleser als Lese- und Schreibgerät
Während man früher wichtige Daten in Papierform bei sich trug, geht man heutzutage immer mehr dazu über, Daten auf
Speichermedien wie
DVDs oder
USB-Sticks zu sichern. Eine andere Möglichkeit bieten kleine Karten, auf denen wichtige Informationen festgehalten werden und die nicht ohne Weiteres geändert werden können. Um an die Daten zu gelangen, benötigt man ein
Kartenlesegerät, das entweder extern funktioniert oder z. B. in einem
PC integriert ist.
Zum Anschluss an die Tastatur
Die EC-Karte ist wohl eine der bekanntesten
Magnetkarten. Weitere Beispiele sind Kunden- oder Mitarbeiterkarten. Auf diesen Plastikkarten befindet sich ein Magnetband, welches je nach Karte Informationen wie beispielsweise Name, Kontonummer oder Bankleitzahl bei EC-Karten oder Geburtsdatum und Anschrift enthält. Die auf der Karte enthaltenen Informationen können mit Hilfe eines
Magnetkartenlesegerätes, das entweder extern oder in einem Gerät z. B.
Tastatur integriert ist, ausgelesen werden. Der Magnetstreifen kann bis drei Spuren enthalten, die beschrieben werden können. Zum Beschreiben wird ein Magnetkartenschreibgerät benötigt. Oftmals sind Lese- und Schreibgerät in einem Gerät integriert.
Wir haben noch mehr!
Mit Mercateo können Sie Ihr Unternehmen komplett mit moderner Computertechnik ausstatten. Doch nicht nur in Sachen
IT sind wir mit qualitativ hochwertigen Produkte gut aufgestellt. Auch in den Kategorien wie beispielsweise
Bürobedarf,
Arbeitsschutz oder
Betriebsausstattung kann sich unser breit gefächertes Angebot sehen lassen.