Für den perfekten Sound
Ein Lautsprecherkabel ist eine meist zweiadrige Leitung, die eine Wechselspannung vom Verstärker zum Lautsprecher überträgt. Das Lautsprecherkabel wird in seiner Bedeutung sehr häufig unterschätzt. Dabei ist es entscheidend für die Klangqualität: mit einem guten Lautsprecherkabel können Sie enorme Steigerungen im Klangerlebnis erreichen. Verwenden Sie also nicht irgendein Kabel,
sondern die speziell für diesen Zweck hergestellten Leitungen.
Darauf kommt es an
Da das Lautsprecherkabel relativ große Ströme sehr präzise übertragen muss,
ist ein großer Querschnitt nötig, so dass Klangverluste minimiert werden.
Mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmilimetern lassen sich bereits gute Klangergebnisse erzielen.
Entscheidend ist auch der elektrische Widerstand, der in Ohm angegeben wird. Wenn dieser zu hoch ist,
kann der Verstärker seine Leistung nicht vollständig an die Lautsprecherboxen weitergeben.
Da der Widerstand mit der Länge des Kabels steigt, gilt: je kürzer und dicker das Kabel,
desto besser die Klangqualität. In den meisten Fällen bestehen Lautsprecherkabel aus Kupfer.
Seit einiger Zeit werden jedoch auch Silberkabel angeboten.
Diese zeichnen sich durch einen deutlich geringeren Widerstand aus und werden insbesondere
von professionellen Musikern verwendet.
Weitere Merkmale für ein leistungsfähiges Kabel sind der Schutz durch ein Metallgeflecht,
welches Störströme abhält, und die Isolierung durch PVC.
Das Gesamtbild muss stimmen
Bitte bedenken Sie, dass selbst das beste Kabel keinen hervorragenden Klang herbeizaubern kann,
wenn die weiteren Voraussetzungen nicht stimmen. Die Qualität von Stereoanlage,
Lautsprecherboxen sowie Tonträger wie CDs spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Alternativen
Neben Lautsprecherkabeln werden Klinke Kabel,
Cinchkabel oder Bananensteckerkabel
sehr häufig für den Anschluss von Lautsprechern verwendet. Sie stellen also eine Alternative dar.