Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lamminierhüllen

  Lamminierhüllen  (1.004 Angebote unter 27.663.867 Artikeln)Zum Expertenwissen

Laminierfolientasche von Leitz
Größenformat
ab € 6,06*
 Paket 
Laminierfolientasche von Fellowes
Größenformat
ab € 10,22*
 Packung 
Laminierfolientasche von Leitz
Größenformat
ab € 9,67*
 Packung 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lamminierhüllen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lamminierhüllen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lamminierhüllen
^

Laminierfolie macht Ihre Dokumente wasserdicht und widerstandsfähig

Ein Laminiergerät - auch Laminator genannt - ist ein Muss für jedes moderne Büro. Mit diesem Gerät schweißen Sie Papier, Fotos oder andere wichtige Dokumente wie Ausweise oder Speisekarten in Laminierfolie ein und erhalten eine optisch ansprechende und stabile Hochglanzfolie. Durch die Folie werden Ihre Unterlagen zu einhundert Prozent wasserdicht, knick- sowie fälschungssicher und sind zudem vor Schmutz, Kratzern und Vergilben geschützt. Auf Grund dieser Vorteile eignet sich das Laminieren besonders für Urkunden und Ausweise, aber auch für Speisekarten oder Fotos.

Heiß oder kalt?

Es gibt zwei wesentliche Arten von Laminiergeräten: den Heiß- und den Kaltlaminator. Auch Kombigeräte, die zwischen beiden Funktionen wechseln können, sind erhältlich:
  • Ein Heißlaminiergerät erhitzt einen Klebstoff, der an der Folie angebracht ist, und dadurch wird die Laminierung auf Ihren Dokumenten befestigt. Die Hitzezufuhr erfolgt entweder mittels einer beheizten Rolle oder eines Heizschuhs. Letzterer wird insbesondere für den industriellen Gebrauch, z.B. in Grafikstudios, eingesetzt.
  • Ein Kaltlaminator ist dagegen vor allem für hitzeempfindliche Dokumente geeignet, da er auf kaltem Wege laminiert. Dieses Gerät arbeitet mit druckempfindlichen Folien an Stelle der Thermo-Klebefolien eines Heißlaminators. Zwar sind Kaltlaminatoren in der Anschaffung meist preiswerter als Heißlaminiergeräte, aber im Gegenzug sind die druckempfindlichen Folien kostspieliger. Einige Kaltlaminiergeräte können Sie ohne Strom oder Batterien, sondern mittels Handkurbel betreiben. So ist ein unabhängiger und mobiler Einsatz garantiert.

Und so funktioniert das Laminieren mit Heiß- und Kaltlaminatoren

Klappen Sie als erstes die Laminierfolie bzw. -tasche auf und legen Sie das zu laminierende Dokument dazwischen. Sie sollten das Blatt mittig platzieren, so dass die Laminierfolie an allen Seiten etwas übersteht. Das ist wichtig, damit sich später die Ober- mit der Unterseite der Folie zu einer festen Einheit verbinden kann. Klappen Sie anschließend die Folie bzw. Tasche wieder zu. Schalten Sie das Laminiergerät ein und warten Sie, bis es seine Betriebstemperatur erreicht hat. Schieben Sie nun die Laminierfolie bzw. -tasche mit der geschlossenen Seite in das Gerät, bis die Rollen des Laminiergeräts es greifen und von ganz allein weiter befördern. Der spezielle Kunststoff in der Folie wird durch die Temperatur des Geräts verflüssigt und durch die Andruckrolle wird das Papier mit der Folie verbunden. Somit ist Ihr Dokument wasserdicht, reißfest und sieht ansprechend aus.
Im Gegensatz zu dem eben beschriebenen Heißlaminieren werden beim Kaltlaminieren das Papier und die Folie mittels Kleber verbunden, dafür ist keine Wärme nötig.

Spezielle Kaltlamierfolie – Laminieren ohne Gerät

Spezielle Kaltlaminierfolie eignet sich für diejenigen, die kein Laminiergerät zur Hand haben. Das Dokument einfach zwischen die zwei Folien legen, anpressen und im Handumdrehen ist es vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Kaltlaminierfolien gibt es in den unterschiedlichen Formaten und Folienstärken – ganz nach Ihrem Bedarf. Wenn Sie des Öfteren wichtige Schriftstücke laminieren, sollten Sie gegebenenfalls über die Anschaffung eines Laminiergerätes nachdenken.

Mit Laminierrollen wählen Sie die Größe

Laminieren kann man nicht nur mit Laminierfolien oder -taschen, Laminierrollen bieten eine weitere Möglichkeit. Während man sich bei den beiden ersten von vornherein auf eine Größe festlegt, können solche auf Rollen individuell von Ihnen ausgewählt werden, weil sie nicht vorgeschnitten sind. Dafür benötigen Sie allerdings ein Rollenlaminiergerät.

Unterschiedliche Folienstärken

Laminierfolien sind in unterschiedlichen Dicken erhältlich. Sie werden meist in Mikrometer – Bezeichnungen wie µ, Mic, Mi, Mü oder Micron sind ebenfalls geläufig – angegeben. Dabei muss beachtet werden, dass Hersteller diese Stärken unterschiedlich angeben. Das bedeutet, manche geben die Folienstärke insgesamt (z. B. 350 Mic) – also die Ober- und Unterseite der Folie zusammen - an; andere wiederum führen die Stärke der einzelnen Folien (z. B. 2x175 Mic) auf. Hinzugerechnet werden muss bei allen noch die Dicke des verwendeten Papiers.
Damit Sie sich diese Angaben besser vorstellen können, eine anschauliches Beispiel: der deutsche Personalausweis weist eine Dicke von zwei mal 125 µ auf, also insgesamt 250 Mikrometer plus der Dicke des Papiers.

Welches Format darf es sein?

Das Format der Laminierfolie richtet sich danach, welche Dokumente Sie laminieren möchten – für Ausweise sollten Sie daher ein kleines Format, für Speisekarten und Urkunden entweder DIN A4 oder A5 wählen.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet Ihnen nicht nur unterschiedliche Laminierfolien, auch nützliches Zubehör wie Clips oder Halskette zur Befestigung der Laminiertasche können wir Ihnen anbieten. Diverse Geräte wie z. B. Kopierer, Aktenvernichter oder Diktiergerät präsentieren wir Ihnen unter dem Stichwort Bürogeräte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.