Lakritz - von süß bis salzig-würzig
Die dunkle, würzige Süßigkeit Lakritz war ursprünglich vor allem in den Niederlanden und in Skandinavien verbreitet. Heutzutage erfreuen sich
Süßwaren aus oder mit Lakritz jedoch weltweit großer Beliebtheit bei Kindern und Erwachsenen.
Die wichtigste Zutat, welche den Lakritzen ihren würzigen Geschmack verleiht, ist die Süßholzwurzel. Für die Lakritze werden die Geschmacks- und Inhaltsstoffe aus der Wurzel extrahiert und zusammen mit weiteren Zutaten wie Zucker, Gelatine, Agar-Agar, Stärke, Pektin und weiteren Geschmacksgebern wie Fenchel, Anis oder Salmiak zu Süßwaren verarbeitet.
Lakritz in vielfältiger Form
Lakritz gibt es in unzähligen Formen, Farben und Geschmacksrichtungen. Die Rezepturen der Süßigkeit unterscheiden sich mitunter beträchtlich. Süßes Lakritz enthält in der Regel wenig oder kein Salmiak, es kommt in weicher Beschaffenheit und in vielen, verschiedene Formen in den Handel. Die Konsistenz des süßen Lakritz ähnelt jener von Fruchtgummi. Süßes Lakritz ist auch für Kinder geeignet. Lakritz mit der Aufschrift „Erwachsenenlakritz, kein Kinderlakritz“ enthält einen Salmiakgehalt von über zwei Prozent. Da Salmiak in größeren Mengen Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann, werden stark salmiakhaltige Produkte vorsichtshalber für Kinder nicht empfohlen. Ihr würziger und salziger Geschmack wird von den meisten Kindern aber ohnehin nicht gemocht. Erwachsene jedoch schätzen das würzige, kräftige Aroma der Salmiak-Lakritze.
Lakritzpastillen und
Bonbons mit Lakritzgeschmack wirken beruhigend auf die Stimmbänder und bei Heiserkeit. Süßholzwurzel wird auch als Arzneipflanze verwendet. Kenner schätzen die wohltuende Wirkung für den Magen von kräftigem Lakritz.
Eine besondere Form des Lakritzes stammt ursprünglich aus England, das Lakritz-Konfekt. Diese Süßigkeit enthält neben Lakritz bunte Umhüllungen und Schichten aus aromatisierter Zuckermasse.
Eine willkommene Abwechslung auf Messen, bei Konferenzen und in der Gästebewirtung
Lakritz hat den Vorteil, dass es weder schmelzen noch zerbrechen kann. Deswegen eignet es sich sehr gut als Zugabe von Warensendungen und als Süßigkeit auf Messeständen, bei Konferenzen und Meetings. Auch als Betthupferl, das in
Hotels gerne auf das Kopfkissen der Gäste gelegt wird, ist Lakritz gut geeignet.
Lakritz sorgt für Abwechslung unter den angebotenen Süßigkeiten und ist, dank seiner Formenvielfalt, zudem äußerst dekorativ. Viele Hersteller bieten auch Produkte an, die keine Gelatine enthalten, was sie auch für Vegetarier und Muslime geeignet macht. Lakritz in kleinen Portionsbeuteln mit Ihrem Firmenlogo bedruckt oder als Beigabe zu einer Informationsbroschüre ist außerdem ein beliebtes Give-Away.
Neben den praktischen Minibeuteln wird Lakritz in verschiedenen Verpackungseinheiten angeboten. Zum direkten Anbieten eignet sich lose Ware in dekorativen Verpackungen oder auch die Kilo-Ware, die beispielsweise in einer Glasschale gereicht werden kann.