Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Kraftmagnet

  Kraftmagnet  (104 Angebote unter 27.587.261 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kraftmagnet“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kraftmagnet"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kraftmagnet
^

Kraftmagnet - physikalische Eigenschaften sinnvoll einsetzen

Der Kraftmagnet wie auch alle anderen magnetischen Varianten besitzt die Fähigkeit, metallische Dinge anzuziehen, oder sie auch abzustoßen, ohne direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Die physikalische Eigenschaft, auch Magnetismus genannt, kann in unterschiedlichen Arbeitsbereichen wie auch im privaten Haushalt eingesetzt werden. Dort findet man sie häufig an den Magnettafeln, um Notizen oder andere Dinge zu befestigen. Zu den Vorteilen dieser Magnete gehört, dass keine Beschädigungen zurückbleiben wie es beispielsweise bei Pinnwandnadeln der Fall ist. In keinem Büro fehlt daher eine solche praktische Wand, die mit kleinen Magneten bestückt ist. Auch auf Messen oder bei Präsentationen kommen diese flexibel verwendbaren Helfer auf ideale Weise zum Einsatz.

Kraftmagnet - mit großer Haftkraft

Sollen Magnete stärker mit Gewicht belastet werden, sind auch spezielle Varianten erforderlich. Im Gewerbe oder im Baubereich kommt häufig ein Kraftmagnet zum Einsatz. Dieser dient als praktische Halterung, die das Verrutschen von Teilen verhindert und dabei keine Spuren hinterlässt. Ein Kraftmagnet ist somit ein zuverlässiges Hilfsmittel, das vielseitig einsetzbar ist.
Angeboten wird ein Kraftmagnet in unterschiedlichen Größen und Farben. Dabei kommt es auch darauf an, welche Gewichte befestigt werden sollen. So werden diese Magnete mit unterschiedlichen Haftkräften vertrieben, wobei 2.500 Gramm Haftkraft zu den gängigsten Varianten gehört, die im Handwerk und in Betrieben Verwendung finden. Sollen größere Gewichte auf magnetische Weise gehalten werden, stehen Super-Kraftmagnete mit einer gebürsteten Oberfläche und Rändelrand zur Verfügung.
Zu den Sonderformen gehört ein Kraftmagnet, der für alles dient, was aufgehängt werden soll. Dieser zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus, die z. B. bei 8.000 Gramm liegt und mit unterschiedlich lackierten Oberflächen angeboten wird.

Verschiedene Formen von Kraftmagneten

Ein Kraftmagnet wird nicht nur in der runden Version angeboten, auch Stabmagnete kommen häufig zum Einsatz. Diese bieten den Vorteil, sich beliebig aneinanderreihen zu lassen. Flachmagnete sind in Kunststoff eingefasste Magnetkerne, deren Lackierung als Kratzschutz dient.
Ein Kraftmagnet befestigt nicht nur, ohne eine Beschädigung am Untergrund zu hinterlassen, sondern übernimmt parallel dazu auch eine dekorative Funktion. So werden kleine Kraftmagnete oft im Set angeboten. Unterschiedliche Motivserien, die auf der Kunststoffoberfläche aufgedruckt sind, tragen überall zur Verschönerung bei.
Super-Kraftmagnete, die beispielsweise neutral wirken und gleichzeitig eine haltende Funktion übernehmen sollen, sind auch in Form von Acrylstäben erhältlich. Sie bestechen durch klares Design und eignen sich bestens für das Aufstellen von Preisschildern, Anhängen von Fotos oder Befestigen von Werbeauslagen.
Attraktiv gestaltet sind auch die Ausführungen, die nicht nur durch eine hohe Haftkraft überzeugen, sondern darüber hinaus auch mit ihrer gebürsteten Oberfläche und einem Glanzrand bei einem Durchmesser von 30 Millimeter gestalterische Akzente setzen. Zu den Besonderheiten im Bereich Kraftmagnet gehört der Ringmagnet für Kaffeemaschinen. Dieser wirkt effizient gegen Kalkablagerungen in Kaffee- und Espressomaschinen. Basierend auf dem Prinzip, dass negative Kalkionen durch den speziellen Einfluss der magnetischen Wirkung in positive Ionen umgewandelt werden, wird die Struktur der Kalkpartikel verändert und nachhaltig ein vorzeitiges Verkalken der jeweiligen Maschine reduziert oder gar verhindert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.