Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Katheter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Katheter“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Katheter
^

Mit dem Katheter Flüssigkeiten geordnet leiten

Der Katheter ist ein medizinisches Instrument, das es erlaubt, Hohlorgane wie Harnblase, Darm, Magen, Gefäße zu entleeren, befüllen oder spülen. Der Katheter besteht daher aus einer Spitze und einem Schlauch, dem Lumen aus Gummi, Silikon oder Kunststoff. Den Anschluss nennt man Konnektor. Der Außendurchmesser wird meist in Charrière (Charr.) angegeben. Für die Umrechnung in Millimeter gibt es Tabellen, da ein Charrière nur ca. einem Drittelmillimeter entspricht.

Die Bezeichnung nach der Katheterspitze

Bis auf wenige Ausnahmen, nach denen die Katheter nach dem betroffenen Hohlorganen bezeichnet werden (Ohr-Katheter, Uterus-Spülkatheter), werden die Namen nach der Form der Spitzen und damit oft den Erfindern vergeben. Beispiele dafür sind das meist für Frauen im Einsatz stehende Nelaton-Katheter mit geschlossener Hohlspitze und seitlich angebrachten Augen (Öffnungen zum Abfluss) oder das eher für Männer genutzte Tiemann-Katheter mit einem kleinen Trichter als Spitze.

Katheter im Beatmungssystem

Der Sauerstoff-Katheter wird von außen an die Nase gelegt und dient der Sauerstoffversorgung. Zur Nasenseite hin besitzt der Katheter eine festverbundene Kompresse. Die Kompressen gibt es in unterschiedlichen Größen. Diese Katheter werden meist im Rettungswesen verwendet. In der Intensivmedizin werden dagegen geschlossene Systeme verwendet.

Was bedeutet transurethral?

Transurethral bedeutet, dass etwas durch die Harnröhre, die Urethra, geführt wird. Katheter für solche Anwendungen sind oft für eine Urinableitung über einen längeren Zeitraum vorgesehen. Ansonsten helfen sie bei Harnröhrenverengung oder auch Blasenentleerungsstörungen. Die transurethralen Katheter unterscheiden sich nach Männern und Frauen, wobei für Frauen kürzere Lumen ausreichend sind.

Katheter nach Funktion: die Absaug-Katheter

Die Absaug-Katheter werden zum Absaugen von Flüssigkeiten wie Wasser, Blut oder Speisebrei aus Rachen oder Luftröhre eingesetzt. Der Schlauch ist atraumatisch um die Spitze abgerundet. Dieser ringförmige Wulst führt beim Absaugen zu einem Luftkissen und schont damit das umliegende Gewebe. Diese Katheter werden an eine Absaugpumpe angeschlossen.

Der Ballon-Katheter

Der Ballon-Katheter verdankt seinem Namen dem Ballon neben der Spitze. Ballon-Katheter werden auch als 2-Wege- oder 3-Wege-Katheter angeboten. Der Ballon wird mit Luft oder Flüssigkeit mit Medikamenten gefüllt und hält den Katheter so sicher in der Harnblase.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.