Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Blasendrainage  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Blasendrainage“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Blasendrainage
^

Blasendrainage: Die Notwendigkeit einer Harnableitung

Es gibt verschiedene Ursachen und Indikationen, die eine Harnableitung notwendig machen. Je nach Indikation kann es sich dabei um eine vorübergehende oder um eine dauerhafte Ableitung des Harns handeln. Dafür stehen die verschiedensten Materialien und Hilfsmittel, wie beispielsweise verschieden Auffangbeutel und Katheter zur Verfügung.

Die verschiedenen Urinbeutel-Modelle und weiteres Zubehör

Urinbeutel dienen als Sammelbehälter für den Urin und sind in unterschiedlichen Formen und Größen erhältlich, welche so speziell nach dem Bedarf gewählt werden können. Dazu gehören unter anderem Beinbeutel und Bettbeutel.

Beinbeutel

Diese eignen sich für die Tagesversorgung von mobilen Patienten und werden in Kombination mit einem Dauerkatheter oder Kondomurinal verwendet. Je nach Modell besitzen Beinbeutel ein Fassungsvermögen von 300 ml bis 800 ml und verfügen über Konus und einem Verbindungsschlauch. Das Material besteht in der Regel aus einem latexfreien und hautfreundlichen Material. Bei der Wahl des passenden Beinbeutels sollte man darauf Wert legen, dass dieser über ein leicht zu bedienendes Ablaufventil und über eine ccm Maßeinteilung verfügt. Unsterile Beinbeutel werden mit Kondomurinalen verwendet und sterile Beinbeutel kommen mit Dauerkathetern zum Einsatz. Das Praktische an dieser Variante: Beinbeutel können mittels Klettbändern am Bein befestigt und unter der Kleidung getragen werden.

Bettbeutel

Diese werden aufgrund ihres großen Fassungsvermögens von bis zu zwei Litern für die Nacht verwendet. Sie eignen sich jedoch auch für Personen, die bettlägerig sind. Die Beutel werden zusammen mit einem Kondomurinal oder einem Dauerkatheter verwendet. Bettbeutel können jedoch auch direkt an den Beinbeutel angeschlossen werden. Dies soll verhindern, dass Bakterien in den Katheter gelangen können.

Ballonkatheter

Sie bestehen je nach Modell aus einem länglichen Silikon-, Gummi- oder Kunststoffröhrchen, welches an einem Ballon befestigt ist. Häufig kommt diese Art von Katheter zum Einsatz, wenn die Blase gespült werden muss. Die Katheter sind in unterschiedlichen Längen verfügbar.

Kondomurinale

Diese werden zur Harnableitung bei männlichen Patienten verwendet. Sie werden nicht in die Harnröhre, sondern direkt in den Penis eingeführt, wodurch sich Harnwegsentzündungen oder Verletzungen vermeiden lassen. Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit, den daran befestigten Auffangbeutel selbst auszutauschen.

Hilfsmittel zum Auffangen von Sekreten

Vor allem nach Operationen und dem Legen von Wunddrainagen sind Sekretbeutel notwendig. Sie befinden sich direkt an der ableitenden Stelle und sammeln das ablaufende Wundsekret ein. Zum Teil verfügen sie über Ablaufventile, über die der Beutel entleert werden kann. Sekretflaschen werden beispielsweise bei der Absaugung des Bronchialschleims eingesetzt. Ein wichtiger Helfer bei der Absaugmethode ist eine Sekretabsaugepumpe, an die oft ein Sammelbehälter angeschlossen werden kann.

Transurethrale Katheter

Diese Hilfsmittel finden ihren Einsatz bei der Diagnostik, der Nierenfunktionsüberwachung oder bakteriologischen Untersuchungen (zum Beispiel im Rahmen von Harnröhren- oder Blasenerkrankungen) und sind als Varianten für die Frau oder den Mann erhältlich.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Blasendrainage, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG