Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: karabinerhaken schlüsselanhänger
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Karabinerhaken

  Karabinerhaken  (1.115 Angebote unter 29.297.799 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Karabinerhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   75   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Karabinerhaken
^

Karabinerhaken - Multitalente mit Pfiff

Sichern, halten, verbinden und befestigen - mit Karabinerhaken lässt sich dies alles realisieren. Egal, ob zur  die Sicherung von Ladungen und Personen bei Arbeiten in großer Höhe, Rettungsaktionen der Feuerwehr oder Bergtouren, das Befestigen von Ausrüstungsgegenständen an Gürtel oder Rucksack oder aber das Anhängen von Gegenständen an vorhandene Ketten, Seile oder Taue wird mit Karabinerhaken ohne großen Aufwand möglich.

Karabiner - einfaches Verschlusssystem

Der Karabinerhaken wird auf Grund seiner unkomplizierten Anwendung sehr gern genutzt. Egal, ob im großen oder kleinen Stil, der Karabiner lässt sich schnell und leicht öffnen an der gewünschte Stelle positionieren und wieder schließen. Die Verbindung ist fest und dennoch flexibel. Durch das Spiel des Karabinerhakens am Schlüsselring, dem Seil oder der Kette kann eine relativ hohe Beweglichkeit erhalten bleiben. Schnelles Ein- und Aushaken ist durch verschiedene Verschlussvarianten möglich.

Sicherheit vs. einfache Handhabung

Die meisten Karabinerhaken sind mit so genannten Schnappern versehen. Ein leichtes Öffnen und Schließen wird so gewährleistet. Simples Drücken öffnet den Verschluss. Allerdings ist es in vielen Bereichen wichtig, auf mehr Sicherheit zu achten, deshalb gibt es verschiedene Sicherungssysteme, die ein versehentliches Öffnen des Karabinerverschlusses verhindern. Besonders wichtig sind solche Sicherheitsschnapper in Bereichen, in denen hohe Risiken für Gesundheit und Leben vom Halten des Karabiners abhängen. Absturzsicherungen oder Karabiner zur Befestigung, beispielsweise zum Anbringen von Schaukeln auf dem öffentlichen Spielplatz, müssen ausreichend sicher sein. Allerdings leidet durch die höhere Sicherheit die einfache Anwendung. Prüfen Sie genau, was in Ihrem Anwendungsfall gerade wichtig ist, und gehen Sie den passenden Kompromiss ein.

Karabiner mit Schraubverschlüssen

Um beschädigte Ketten zu reparieren, können beispielsweise Karabinerhaken mit Schraubverschlüssen eingesetzt werden. Sie funktionieren ähnlich einem Kettenschnellverschluss. Diese müssen selten geöffnet werden, die eigentliche Funktion der Kettenreparatur mit hoher Stabilität kann jedoch einfach und schnell umsetzt werden.

Verschiedene Modelle

In der Absturzsicherung muss sich der Arbeiter schnell an den Sicherungsseilen ein- und aushängen können. Hierbei spielt die Sicherheit trotzdem eine hohe Rolle. Wählen Sie hierfür Karabinerhaken mit Twist-Lock-Systemen, die ein Drehen während des Eindrückens des Schnappers benötigen, oder Ball-Lock-Systeme, bei denen eine sichernde Kugel eingedrückt werden muss, um den Schnapper öffnen zu können.
Kleine Karabinerhaken zur Befestigung von Schlüsseln oder zum Anbringen von mitzuführenden Seilen am Gürtel oder Rucksack sind meist mit Bolzen ausgestattet, die durch Herunterdrücken den Schnapper öffnen.

Feuerwehrkarabinerhaken

Feuerwehrkarabinerhaken werden nicht nur, wie es der Name schon sagt, bei der Feuerwehr zur Verbindung von Seilen und Ketten eingesetzt. Sie finden auch im industriellen Bereich ihren festen Platz. Die DIN 5299 gilt für diese Karabinerhaken, achten Sie darauf, dass die von Ihnen erworbenen Produkte auch dieser DIN entsprechen.
Die verschiedenen Formen sind für unterschiedliche Befestigungen und Seilführungen ausgelegt. Die C-Form ist die am meisten genutzte Variante. Damit können Befestigungsseil A und Seil B gleichermaßen durch den Schnapper aufgenommen und geführt werden. Ein einfaches Verbinden und Lösen beider Teile wird mit diesen Karabinern möglich. Eine feste Integration oder Anbringung ist nicht erforderlich, aber möglich. Der Feuerwehrkarabiner der Bauform C kann eigenständig und somit individuell eingesetzt werden.

Belastbare Helfer

Berücksichtigen Sie beim Kauf des Karabiners, gerade wenn Sie große Lasten halten sollen, die Tragkraft. Nur ausreichend dimensionierte Karabinerhaken dürfen eingesetzt werden. Durch das Einhalten der Tragkraft verhindern Sie Materialermüdung und Brüche des Karabinerhakens. Somit ist diese Kenngröße absolut sicherheitsrelevant. Wählen Sie die Tragkraft lieber etwas großzügiger und greifen Sie im Zweifelsfall auf den stärker belastbaren Haken zurück.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.