Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kaffeepadmaschine

  Kaffeepadmaschine  (108 Angebote unter 29.258.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaffeepadmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kaffeepadmaschine
^

Kaffeepadmaschine für die portionsweise Kaffeezubereitung

Als Kaffeepadmaschine wird umgangssprachlich eine Portionskaffeemaschine bezeichnet, die Kaffee und andere Heißgetränke mit Hilfe von Filterpads oder Kapseln zubereitet. Da das erste Verfahren dieser Art mit Kaffeepads arbeitete und dieses System die weiteste Verbreitung fand, hat sich dieser Begriff vielfach durchgesetzt.

Kaffeepadmaschine in Gewerbe und Gastronomie

Für die Kaffeezubereitung in der Gastronomie bietet sich die Kaffeepadmaschine an, wenn Heißgetränke verschiedener Art eher selten nachgefragt werden. Das ist insbesondere in typischen Biergaststätten der Fall. Aufgrund der Vielfalt an Heißgetränken, die in einer Kaffeepadmaschine zubereitet werden können, ist sie auch für den Einsatz in kleinen Garni-Hotels und Pensionen geeignet. Gewerbliche Verwendung findet die Kaffeepadmaschine vor allem in Büros und Teeküchen kleinerer Betriebe. Auch in Kundenwartezonen von Geschäften oder in Friseursalons ist diese Kaffeemaschine aufgrund ihrer positiven Eigenschaften beliebt.

Kaffeepadmaschine zur einfachen und flexiblen Getränkezubereitung

Die besonderen Vorzüge einer Kaffeepadmaschine bestehen in ihrer Flexibilität und der Einfachheit der Kaffeezubereitung. In der herkömmlichen Kaffeepadmaschine können neben Kaffee und Cappuccino auch verschiedene Teesorten zubereitet werden. Kaffeekapselmaschinen erlauben darüber hinaus die Zubereitung von Trinkschokolade, Latte Macchiato und anderen Heißgetränken, ohne dass an der Kaffemaschine Veränderungen vorgenommen werden müssen. Kaffee- oder Teepads und Kapseln mit entsprechenden Konzentraten werden einfach in die Maschine eingesetzt. Auf Knopfdruck presst die Maschine unter Druck heißes Wasser durch den Pad oder die Kapsel und gibt das Heißgetränk in das unter dem Ausguss befindliche Gefäß. Auf diese Weise können mit nur einem Gerät Gäste und Kunden in kurzer Zeit mit unterschiedlichen Heißgetränken bewirtet werden.

Kaffeepads für die Verwendung der Kaffeepadmaschine

Kaffeepads für die Verwendung in der Kaffeepadmaschine wurden zu Beginn nur von einem Hersteller angeboten. Weitere Hersteller stellten sich schnell auf den Erfolg dieses Systems ein und bieten inzwischen ebenfalls Pads mit verschiedenen Kaffee- und Teesorten an. Auch die Hersteller von Haushalts-Elektrogeräten folgten dem Beispiel des ersten Modells, so dass Padmaschinen inzwischen von zahlreichen Herstellern erhältlich sind. Damit Kaffeepads verschiedener Hersteller in allen verfügbaren Maschinen verwendet werden können, sind sie genormt. Der runde Kaffeepad besteht aus leichtem Filterpapier, in das sieben Gramm Kaffee eingeschlossen sind. Die Pads sind nach der Verwendung vollständig biologisch abbaubar.
Kaffeekapseln und Heißgetränkekapseln anderer Portionszubereitungssysteme bestehen aus einer Kunststoff- oder Aluminiumfolie, die vor der Kaffeezubereitung in der Maschine geöffnet wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.