Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Küchenformen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Küchenformen“
Überbegriffe
Backformen
Mit diesen klassischen Back­formen gelingt jeder leckere Kuchen. Siehe auch Sili­konbackform.
Springformen
Besteht aus auswechsel­barem Boden und einer verstellbaren Seitenwand. Lässt sich über einen Hebel fixieren oder schließen.
Backbleche
Zum Backen von Kuchen und Torten bzw. zum Auf­backen von Backwaren.
Kuchengitter
Auch Abkühlgitter oder Gla­surgitter genannt, lässt sich beim Backen sehr vielseitig einsetzen.
Formen, Verwendung
Auflaufform
Sind rund, oval oder recht­eckig. Ideal für Aufläufe im Backofen.
Dariolform
Kleine, becherartige Form aus Edelstahl oder Alumi­nium, z. B. für Nachspeisen wie Mousse.
Motivbackform
Kuchen oder Süßspeisen in attraktiven Motiven präsen­tieren wie z. B. in Herz­form.
Königskuchenform
Wird auch als Kastenform bezeichnet. Ist rechteckig und wird für Brote oder Rührkuchen verwendet.
Lasagneform
Diese rechteckige, meist fünf Zentimeter hohe Form wird für Lasagne benötigt.
Muffinform
Zum Backen eigene Muffins hervorragend geeignet. Die Silikonform ist meist für bis zu zwölf Stück ausgelegt. Siehe auch Papierback­förmchen.
Napfkuchenform
Typisch für diese runde Form ist das Loch in der Mitte, wodurch beim Ba­cken eine schnelle und gleichmäßige Wärmever­teilung möglich ist.
Tarteform
Diese flachen Backformen besitzen einen glatten oder gewellten Rand. So gelingt Ihnen der Obst- bzw. Biscuit­boden ebenso wie eine Quiche oder Tarte.
Ausstechformen
Mit den Formen werden die Motive aus dem ausgeroll­ten Teig ausgestochen und auf ein Backblech gelegt.
Gebäckform
Der Teig wird mit diesen Formen vor dem Backen mit einem Motiv versehen.
Pralinenform
Zur Herstellung von perfek­ten Pralinen oder kleinen Schokoladentafeln.
Souffléform
Eine feuerfeste passende Form wird zum Servieren von Ragout fin und Soufflé benötigt.
Rehrückenform
Halbrunde, längliche Back­form mit Querrillen zum Backen von süßen sowie salzigen Backgerichten.
Pastetenform
Als längliche Form mit teil­weise aufklappbaren Seiten oder als kleines Porzellan­förmchen zur Herstel­lung von hochwertigen Pasteten.
Reisrandform
Auch Savarinform genannt, eignen sich zum Herstellen gleichmäßiger Reisränder.
Puddingform
Kleine, konische Förmchen für gegarte oder gebackene Süßspeisen wie Pudding.
Minibackförmchen
Kleine Förmchen für die Herstellung von Feingebäck wie Petit‑Fours oder Made­leines.
Wasserbadform
Kleine Formen mit Deckel für das Garen von Speisen im Wasserbad.
Backmatten
Matten mit und ohne Ver­tiefungen aus Silikon oder Silikon-Fiberglas als Ersatz für Backpapier und als Teig­unterlage.
Material
Silikonform
Formen aus Silikon für die verschiedensten Anwendungen, wie z.B. Silikon-Backformen oder Silikon-Gießformen.
Rahmen
Herzrahmen
Soll es mal etwas Besonde­res sein, dann probiert man einfach mal einen Rahmen in Herz­form.
Tortenringe
Auch Backrahmen genannt, sind besonders praktisch, wenn voluminöse Kuchen gebacken oder Sahnetorten hergestellt werden sollen.
Mousseform
Edelstahlförmchen zum fu­genlosen Formen von Le­bensmitteln und Desserts.
Eierring
Mit diesen praktischen For­men lassen sich Spiegelei­er, Omelettes oder Pfann­kuchen leicht in die ge­wünschte Form bringen.
Backreliefmatte
Zum Verzieren von Torten­rändern beim Backen oder Frosten sowie zur Herstel­lung von Bisquitstreifen.
Papierbackförmchen
Kleine Förmchen aus sta­bilem Papier für empfind­liche Backwaren wie Muffins oder Pralinen.
Zubehör
Tortenteiler
Für das einfache, schnelle und genaue Einteilen und Dekorieren von Torten.
Tortenschneider
Der Schneidedraht teilt Tor­tenböden und Kuchen in gleichmäßig starke Schei­ben.
Tortenretter
Das Hilsmittel beim Ablö­sen, Transportieren und Garnieren von Torten und Kuchen.
Dauerbackfolie
Die Alternative zum Back­papier, verhindert das An­brennen und ermöglicht fettarmes Backen.
Weitere Informationen zum Thema Küchenformen
^

Küchenform zum Backen, Kochen und Stürzen

Die Küchenform, die in der Gastronomie und in der Bäckerei am häufigsten Verwendung findet, ist die Backform in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Darüber hinaus dürfen Auflaufformen in unterschiedlichen Größen und spezielle Dessertformen in der gewerblichen Küche nicht fehlen.

Küchenform für Backwaren mit Motiv

Die bekanntesten Backformen in Bäckereien, Konditoreien und Großküchen sind Springformen, Napfkuchenformen, Kastenformen und Backformen für Tortenböden. Saisonbedingt wird zudem das Angebot an kleinen Kuchen mit Motiv immer vielfältiger. Viele Bäckereien bieten daher den Kuchen in Herzform zu Muttertag an oder in Hasenform zu Ostern. In der Weihnachtszeit sind Sterne und andere Motive für kleine Kuchen sehr beliebt.
Die ursprünglich amerikanischen Muffins haben auch deutsche Bäckereien und Konditoreien erobert und als geheimnisvolles kleines Dessert sind sie auch in Restaurants beliebt. Daher zählt die Muffinform inzwischen ebenfalls zur gängigen Ausstattung in der gewerblichen Küche und Backstube. Traditionell besteht die Küchenform zum Backen aus Metall. Häufig ist sie mit einer Antihaft-Beschichtung versehen, um das Herauslösen des Kuchens und die spätere Reinigung zu erleichtern. Beliebt sind zudem Küchenformen aus Silikon, die sich bis zu bestimmten Temperaturen auch zum Backen eignen. Mit runden, eckigen oder herzförmigen Backrahmen aus Edelstahl lässt sich eine größere Anzahl einzelner Kuchen effizient auf einem großen Blech herstellen.

Kreative Desserts mit der richtigen Küchenform

In einem Restaurant der gehobenen Klasse sind nicht nur die Speisen eine Augenweide, sondern auch die Desserts. Spezielle Dessertformen wie die Dariolform aus Aluminium sind zum Beispiel beliebt zum Formen von Mousse, Gelee und Cremespeisen. Mit der Küchenform als Sturzform lassen sich Desserts in vielen Motiven kreieren. Sie bestehen aus Metall, Silikon oder anderen Kunststoffen.

Aufläufe am Tisch serviert

Aufläufe werden in Großküchen in einer speziellen Auflaufform für große Mengen zubereitet und portionsweise serviert. Im Restaurant findet sich der Auflauf in einer Portions-Auflaufform aus Metall oder Porzellan, die ansprechend und appetitlich gestaltet ist, so dass die Speise in der Form direkt serviert werden kann. Eine typische Küchenform aus Porzellan, in der die Speise gebacken und serviert wird, ist die kleine, runde Ragout-Fin-Form oder die Soufflé-Form.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.