Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Innensechskant-Stiftschlüssel

  Innensechskant-Stiftschlüssel  (4.385 Angebote unter 27.601.615 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Innensechskant-Stiftschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   293   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Innensechskant-Stiftschlüssel
^

Inbusschlüssel - ein besonderer Schraubendreher

Mit einem Inbusschlüssel wird es möglich eine ganz besondere Art von Schrauben zu lösen oder fest zu ziehen. 'Innensechskant-Befestigungsschrauben', kurz Inbus, die seit 1936 auf dem Markt sind, können in vielen Bereichen eingesetzt werden. Im Fahrzeug- und Flugzeugbau kommen Sie genauso zum Einsatz wie im Maschinenbau und in der Möbelindustrie.

Warum Inbus?

Die Innensechskantschrauben zeichnen sich durch ein in den Schraubenkopf versenkten Sechskant aus. Durch diese Konstruktionsweise wird es möglich, eine Inbusschraube mit dem zehnfachen Drehmoment einer herkömmlichen Kreuz- oder Schlitzschraube anzuziehen. Eine erhöhte Stabilität der Schraubverbindung ist die Folge.

Das passende Werkzeug

Bei der Verwendung von Inbusschrauben kommen Sie mit einem herkömmlichen Schraubendreher nicht weiter. Es wird nötig, einen passenden Inbusschlüssel zu verwenden. Diese speziellen Schraubendreher gehören in ihren verschiedenen Größen zur Grundausstattung jeden Mechanikers und somit auch in jeden Werkzeugkoffer oder Werkstattwagen.

Formen des Inbusschlüssels

Inbusschlüssel gibt es in der klassischen L-Form und in der T-Form:

  • Die L-Form stellt die einfache Ausführung dar. Sie sind klein, handlich und werden als Grundform in den meisten Inbusschlüsselsets angeboten.
  • Mehr Griffigkeit bieten Inbusschlüssel in T-Form. Hier kann durch einen verbesserten Halt beim Ein- oder Ausschrauben mehr Kraft angewandt werden, und der Schlüssel liegt besser in der Hand. Die Gefahr des Abrutschens wird bei dieser Bauform minimiert.

Interessant sind auch Modelle, die einem handelsüblichen Schraubendreher nachempfunden sind. Hier ist die Ergonomie des Griffes stark verbessert. Die Griffe sind so geformt, das sie perfekt in der Hand liegen und so eine hervorragende Kraftübertragung ermöglichen.

Wer oft mit den Schlüsseln arbeitet, sollte eine Knarre mit verschiedenen Inbussaufsätzen verwenden. So kann schnell auf das passende Werkzeug zurückgegriffen werden. Individuelle Aufsätze ermöglichen es, ein weit gefächertes Innensechskantschrauben-Sortiment mit einem Satz an Steckschlüsseln abzudecken.

Für mehr Flexibilität

Um immer den passenden Inbusschlüssel zur Hand zu haben ist es erforderlich, sich mit einem entsprechenden Set - bestehend aus verschiedenen Größen an Schlüsseln - auszustatten. Ob einfacher Satz im Etui, in handlicher Taschenmesserform oder als Steckschlüsselsatz: mit einem Set sind Sie immer perfekt ausgerüstet.

Der passende Schlüssel

Verwenden Sie immer die passende Größe des Inbusschlüssels. Der Schraubensechskant muss unbedingt mit dem Sechskant des Schlüssels übereinstimmen. Nur so ist ein festes Anziehen ohne Beschädigungen an den Schrauben zu hinterlassen möglich. Ein späteres Lösen oder erneutes Anziehen der Schrauben stellt dann kein Problem dar, da die Formung des Sechskantes optimal erhalten bleibt.

Die Größe der Inbusschlüssel wird in SW angegeben. SW steht in diesem Fall für Schlüsselweite. Die Schlüsselweite an sich wird in Millimetern beziffert. In einigen Bereichen, vor allem in der Mechanik, wird die Einheit Zoll verwendet. Um die Umrechnung in Millimeter richtig durchzuführen beachten Sie, dass ein Zoll 25,4 Millimetern entspricht.

Kugelkopf

Ein Inbusschlüssel mit einem Kugelkopf lässt sich leichter in den Innensechskant der Schraube einführen. Einer Verkantung wird vorgebeugt und die Schraube wird nicht beschädigt.

Sie suchen mehr zum Thema?

Unser Sortiment an Schraubenschlüssel bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Für jede Schraubenart finden Sie bei uns das passende Handwerkzeug. Ob Maulschlüssel, Ringschlüssel oder Steckschlüssel, alle gängigen Größen und sogar einige Sonderformen können bei uns aus einer Hand bezogen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.