Infrarot-Thermometer - berührungslose Sicherheit
Infrarot-Thermometer sind hochempfindliche Instrumente zur Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Moderne Infrarot- und Lasertechnik ermöglicht die sichere und schnelle Messung von Temperaturen ohne Oberflächenberührung.
Infrarot-Thermometer messen extreme Temperaturbereiche
Infrarot-Thermometer zeichnen sich durch verschiedene Vorzüge aus. Unter anderem trägt der große Temperaturbereich, den ein solches Thermometer erfasst, zu seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei. Zwischen -50 und mehr als +1.000 Grad Celsius kann der Messbereich betragen, den ein Infrarot-Thermometer mittels Lasertechnik erfasst und in Sekundenschnelle leicht ablesbar auf dem Display anzeigt. Dies erlaubt die Messung der Oberflächentemperatur von Werkstoffen, Maschinen oder Heizkörpern, ohne dass dazu eine Berührung erforderlich ist.
Infrarot-Thermometer sind immer zur Hand
Im Gegensatz zu der enormen Leistungsfähigkeit eines Infrarot-Thermometers steht die geringe Größe dieses
Messgeräts. Die
Thermometer sind unabhängig von ihrer Leistung klein und handlich. Sie finden daher Platz in kleinen Werkzeugtaschen und sogar in der Jackentasche. Manche Geräte wiegen nicht einmal zwanzig Gramm.
Die Stromversorgung des Thermometers erfolgt über leistungsstarke Batterien in Form von 9-Volt-Blocks oder platz- und gewichtssparenden Knopfzellen. Aus diesem Grund ist das Infrarot-Thermometer immer schnell zur Hand, wenn es benötigt wird. Viele Modelle verfügen über umfangreiches Zubehör wie Stative zur exakten Positionierung über eine längere Messdauer oder einen Messdorn zur Ermittlung der Kerntemperatur von Werkstoffen. Sogar mit einem Gefriergut-Bohrer sind einige Modelle ausgestattet. Wandhalterungen, Gürtelhalterungen und Schutzhüllen als weiteres Zubehör zählen zum Lieferumfang einiger Infrarot-Thermometer.
Schnelle und exakte Messergebnisse mit dem Infrarot-Thermometer
Ein Infrarot-Thermometer führt Temperaturmessungen berührungsfrei in Sekundenschnelle durch. Mit akustischen und optischen Signalen zeigen die hochempfindlichen Geräte das Ende der Messung an. Die digitale Temperaturanzeige erfolgt mit großer Genauigkeit in einem Bereich bis zu 0,5 Grad Celsius oder sogar dezimalgenau. Hochwertige Infrarot-Thermometer speichern mehrere Messwerte über längere Zeit und ermöglichen dank eines USB-Anschlusses die direkte Übermittlung an Computer und andere messtechnische Einrichtungen. Die Messung von Oberflächentemperaturen mit einem hochempfindlichen Infrarot-Thermometer erfolgt auf extrem kleinen Messpunkten mit einem Durchmesser von nur einem Millimeter. Der Abstand zwischen Thermometer und Messbereich kann einen Meter und mehr umfassen. Geräte, die mit einem Kreuzlaser ausgestattet sind, markieren zudem den Messpunkt exakt. Verschiedene Einstellmöglichkeiten der Thermometer bestimmen den Emissionsgrad sowie die minimale und maximale Messung.
Infrarot-Thermometer – Funktionsweise und Anwendungsbeispiele
Die Funktionsweise der Infrarot-Thermometer ist grundsätzlich unkompliziert und einfach. Selbst Geräte, die verschiedene Messfeld- und Scharfpunkteinstellungen erlauben, lassen sich schnell und einfach programmieren. Einfachere Modelle führen Messungen in einem festgelegten Bereich und Umfang aus. Mit diesen Geräten ist die Messung direkt nach dem Einschalten möglich. Das Messobjekt wird mit dem Sensor des Thermometers angepeilt und auf Knopfdruck zeigt das Gerät nach nur einer Sekunde die Temperatur der Oberfläche an.
Anwendungsbereiche für das Infrarot-Thermometer bieten sich überall, wo die Oberflächen-Temperaturen für eine Berührungsmessung oder eine Berührung mit der Hand zu hoch sind, aber auch in Bereichen, in denen eine zuverlässige Berührungsmessung nicht möglich ist. Das Infrarot-Thermometer ist sinnvoll einsetzbar im Heizungs- und Klimahandwerk bei der Suche nach defekten
Heizkörperthermostaten und der Einstellung von
Klimasystemen. Im Kraftfahrzeug-Handwerk oder in der Metallbearbeitung misst das Thermometer die Oberflächentemperatur extrem erhitzter Bauteile. Selbst in der Küche ist das Gerät zur Messung der Speisen-Temperatur geeignet.