Mülltonnen für ein perfektes Abfall- und Recycling-Management
Mit einer Mülltonne wird oft Schmutz und Gestank in Verbindung gebracht. Gerade im Innenbereich muss das mittlerweile nicht immer sein. Viele Modelle besitzen geruchsdichte Verschlüsse oder Belüftungssysteme, die Gerüche festhalten oder gar nicht erst entstehen lassen. Bei Mülltonnen unterscheidet man zwischen Behältern für den Innenbereich und für den Außenbereich.
Außenbereich
Müllbehälter für den Außenbereich bestehen meist aus einem widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Kunststoffmaterial. Das hat den Vorteil, dass sie gegen Klimaeinwirkungen wie Frost und Hitze resistent sind. Dies ist erforderlich, da der Behälter oft im Freien steht. Mülltonnen für den Außenbereich besitzen meist Räder, um das Bewegen und die Entleerung zu erleichtern.
Bei den Abfallbehältern wird zwischen Behältern mit zwei und mit vier Rädern unterschieden. Die Anforderungen, die sie erfüllen müssen, sind in der Norm EN 840 „fahrbare Abfallsammelbehälter“ festgelegt. Weit verbreitet sind zweirädrige Mülltonnen sowie
Großmülltonnen, die ein Fassungsvermögen von 60, 80, 100, 120, 140, 240 oder 340/360 Liter besitzen können. Vierrädrige Müllbehälter werden als
Müllcontainer bezeichnet und haben gewöhnlich ein Volumen von 500, 660, 770, 1000, 1100 Litern. Sie weisen entweder einen klappbaren Flachdeckel oder einen Schiebedeckel auf. Außerdem müssen sie über eine Kindersicherung verfügen. Dies kann in Form einer Druckknopflösung oder Federsicherung realisiert werden.
Häufig werden Mülltonnen in Müllecken oder Müllsammelstellen aufgestellt. Damit Sie diese meist unansehnlichen Ecken nicht vor Kunden oder Gästen verstecken müssen, sind
Mülltonnenboxen, auch Mülltonnendepots genannt, empfehlenswert. Sie sind besonders funktional, denn mit ihnen können Sie Mülltonnen auch bei erhöhtem Müllaufkommen dezent und sicher aufbewahren. Je nach Modell finden in diesen Boxen ein bis drei Mülltonnen Platz, die von außen nicht sichtbar sind. Geöffnet werden die Boxen entweder über einen zweiteiligen Rollladen oder über eine Tür. Auch sind Modelle möglich, bei denen der Deckel der Box mit dem der Mülltonne verbunden ist und so beim Öffnen mit angehoben wird. Das Gehäuse kann aus Beton, Stahlblech oder Holz bestehen. Türen und Deckel sind zum Schutz vor so genanntem „Mülltourismus“ meist verschließbar. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es empfehlenswert, eine
Mülltonnenverriegelung zu verwenden. Für eine optimale Belüftung sorgen Löcher bzw. Schlitze in den Mülltonnenboxen.
Mülltonnen für den Innenbereich
Auch im Innenbereich lassen sich Mülltonnen vielfältig einsetzen. Vielfältige Kombinationssysteme ermöglichen zum Beispiel ein effizientes Müllmanagement und -recycling. Je nach Hersteller gibt es Mülltonnen mit integrierten Griffen, Entlüftungssystemen oder Rädern, welche die Reinigung, Leerung oder den Transport beschleunigen und erleichtern. Das spart Zeit und damit auch Personalkosten. Durch eine effiziente Mülltrennung verringert sich auch das Müllaufkommen, was wiederum geringere Entsorgungskosten zur Folge hat. Mülltonnen für den Innenbereich sind aus den verschiedensten Materialien gefertigt. Je nach Einsatzzweck und -ort können zum Beispiel Behälter aus Edelstahl, Stahl oder Kunststoff gewählt werden.
Mülltonnenpresse – Reduzieren Sie das Abfallvolumen
In Ihrer Firma haben Sie ein steigendes Müllaufkommen? Dann sollten Sie über den Kauf einer
Mülltonnenpresse nachdenken. Wenn Sie häufig Pappe, Papier, Folien o.ä. entsorgen, können Sie Ihr Abfallvolumen verringern. Mit Hilfe dieser Abfallpresse lässt sich das Müllaufkommen bis zu 75 Prozent reduzieren. Das einstellbare Pressgewicht beträgt maximal 500 kg und ist für Großmüllbehälter gemäß DIN 30700 konzipiert. Die Laufrollen des Behälters werden während des Pressvorgangs entlastet. Die Bedienung erfolgt von vorn bei einem geringen Geräuschpegel und ist denkbar einfach. Das Gerät ist fahrbar und kann daher flexibel verwendet werden.