Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Tonne  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Tonne finden Sie am Ende der Seite
„Tonne“
Überbegriffe
Blechtonne
Stabile Tonne aus Blech, die beständig gegenüber Kälte, Hitze und Glut ist, zum Teil mit Tragegriff und Fußrand.
Kunststofftonne
Diese Mehrzwecktonne ist vielseitg verwenbar in verschiedenen Größen erhältlich.
Mülltonne
Nach DIN EN 840 genormeter Abfallbehälter mit zwei Rädern, der sich für die Zwischenlagerung des Abfalls eignet.
Regentonne
Sparen Sie Kosten, in dem Sie Regenwasser sammeln. Das Wasserreservoire für heiß und trockne Tage.
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Tonne
^

In Tonnen Stoffe, Flüssigkeiten oder Abfälle optimal zwischenlagern

Tonnen besitzen in der Regel eine zylindrische Form, die sich von oben nach unten etwas konisch verjüngen kann. Im Gegensatz zum Fass - wie etwa ein Weinfass - ist eine Tonne aber oben offen und besitzt sehr häufig einen Deckel. Tonnen weisen hinsichtlich des Einsatzzwecks, des darin gelagerten Inhalts und des Materials einige Unterschiede auf.

Mülltonnen

Mülltonnen haben meist eine quaderförmige Form, denn
  • in beengten Räumlichkeiten kann die Tonne mehr Inhalt fassen und
  • die Müllfahrzeuge können die Tonnen damit leichter greifen und auskippen.
Die Wandlung von der Rundtonne, die man über die Fußkante leicht gekippt vom Platz rollen konnte, zur eckigen Tonne führte dazu, dass zum leichteren Transport am hinteren Boden nunmehr zwei Rollen befestigt sind. Zudem hat sich der Inhalt des Abfalls von Asche als Rest des Verheizens von Feststoffen wie Holz, Kohle, Briketts oder Koks wegentwickelt, sodass die Mülltonne statt aus Stahl wie die ehemalige Aschentonne stattdessen aus leichterem Kunststoff besteht. Kunststoff kann unterschiedlich gefärbt werden, was die Mülltrennung in weiten Teilen Deutschlands vereinfacht:
  • graue/schwarze Mülltonnen für Restmüll,
  • blaue Tonnen für Papier,
  • gelbe Tonnen für recycelbaren Müll
  • grüne Mülltonnen für Biomüll

Regentonnen

Regentonnen helfen wichtige Ressourcen wie teures Frischwasser zu sparen. Dennoch kann man seinen Bedarf an Wasser decken und Grünflächen sprengen, Brauchwasser zur Toilettenspülung ersetzen oder staubige Industriehallenböden benetzen. Muss man Standfläche sparen, gibt es Regentonnen in hohen Formen. Für beengte Platzverhältnisse bieten quaderförmige Tonnen mehr Ausbeute an Volumen.

Blechtonnen

Blechtonnen bestehen aus Stahl. Das sehr stabile Material erlaubt, schwere Stoffe zwischenzulagern, ohne dass sich die Tonne ausbeult.

Kunststofftonnen

Für leichte Feststoffe oder ungefährliche Flüssigkeiten eignen sich Kunststofftonnen. Die verschiedenen Farben erlauben es, Ordnung in die Zwischenlagerung zu bringen. Wer es nicht gerne bunt hat, kann die Tonnen natürlich auch mit Aufklebern versehen oder beschriften.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Tonne, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG